This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:IEC 61000-4-2的测试结果

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337369/tcan1044v-q1-test-result-of-iec-61000-4-2

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044AV-Q1

TRX 团队、您好!

您能否提供 TCAN1044VDRQ1的 IEC 61000-4-2测试结果? 我的客户请求这些数据。

此致、

约塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Komago-San,

    您可以在我们的 SharePoint 字段中的 Zwickau 报告中找到这些结果、方法是当您处于 TI 网络中时、在您的浏览器中键入 TRx/。 从此处、导航到 CAN 文件夹、然后是 RTM 器件、最后是 TCAN1044文件夹。 但是、我建议客户改用 TCAN1044AV-Q1、因为 A 版本具有 ESD 更新、有助于满足汽车 EMC 标准。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我在 SharePoint 上查看了 EMC 测试报告、但没有  TCAN1044V-Q1的 Zwickau 报告。 这款器件真的没有报告吗?

    在另一方面、我发现 TCAN1044AV-Q1的 Zwickau 报告。  

    如果没有 TCAN1044V-Q1的报告、到目前为止、我们将向客户促销 TCAN1044AV-Q1。

     此致、

    约塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    是的、如果需要 Zwickau 认证、请推广 TCAN1044AV-Q1。 该测试是欧洲 OEM 要求的。 如果不需要此鉴定、也可以使用 TCAN1044。 这些器件在功能上相同。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我懂了。 我将按下 TCAN1044AV-Q1。

    此致、

    约塔