This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:P17-P10信号映射到输入/输出端口1位寄存器位[7:0]

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338611/tca9539-p17-p10-signal-mapping-to-register-bit-for-input-output-port-1-bits-7-0

器件型号:TCA9539

数据表具有以下针对端口0和端口1的2字节映射。 TI 能否确认端口1寄存器映射(输入/输出)如何映射到引脚 P17至 P10?

使用 IO 扩展器评估套件 https://www.ti.com/lit/ug/slvua59a/slvua59a.pdf、 我进行了快速硬件测试、当我配置位 D1时。[7:0]至1、则 I2C 总线信号显示最后的数据位为1、但在 EVM 上、J13引脚1被设置为3.3V、而该引脚为 P17_16、

似乎是端口1位顺序上的寄存器映射(O1[7:0]映射到 IO P[10:17]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切记、原理图中仅有 J13从引脚1到8映射到信号名称并不正确、数据表在引脚映射方面是正确的。