请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9539 数据表具有以下针对端口0和端口1的2字节映射。 TI 能否确认端口1寄存器映射(输入/输出)如何映射到引脚 P17至 P10?
使用 IO 扩展器评估套件 https://www.ti.com/lit/ug/slvua59a/slvua59a.pdf、 我进行了快速硬件测试、当我配置位 D1时。[7:0]至1、则 I2C 总线信号显示最后的数据位为1、但在 EVM 上、J13引脚1被设置为3.3V、而该引脚为 P17_16、
似乎是端口1位顺序上的寄存器映射(O1[7:0]映射到 IO P[10:17]