This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 集线器 TUSB8041IRGCR IC USB 端口无法检测

Guru**** 1180630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323700/tusb8041-usb-hub-tusb8041irgcr-ic-usb-port-not-detecting

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB1210

您好  

使用 TUSB8041 IC  

已检查电压和时钟是否正常(外部时钟24MHz 1.8V)

已验证复位上电序列

但 I2C 器件 从器件地址未检测到  

Linux 内核中无法检测到 USB 集线器、请帮助解决此问题  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题与以下问题类似:

    TUSB8041:TUSB8041IRGCR USB 3.0和 USB 2.0 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    TUSB1210BRHB ULPI IC 使用我们面对的问题引脚17 CPEN 引脚没有变高,所以 VBUS 没有得到5V 电压 ,当 CPEN 变高时请帮我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • ULPI 输入时钟 这可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     集线器问题或 TUSB1210问题。

     对于 TUSB1210、 REFCLK 看起来正常。 您是如何控制复位信号的?

     您是否将 TUSB1210配置为具有固件的主机? 对于主机、 ID 小于1k、而不是0欧姆。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian。  

     器件树错误配置了 USB0而不是 USB1现在已解决使能引脚问题  

     我们只是将处理器的复位引脚设置为高电平、  

    是 TUSB1210配置的主机,同时将 ID 下拉<1k

    但 TUSB8041集线器未连续检测。在检测到集线器后、有一些时间没有检测到开启电源的数量。

    为什么集线器的行为是这样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatesan:

     这是不是和这个 TT 一样?

    TUSB8041:TUSB8041IRGCR USB 3.0和 USB 2.0 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

       FPGA 没有 DP/DM 引脚、那么您必须使用 TUSB1210才能连接集线器 DP/DM?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 brain 仅相同查询、

    是的、FPGA 没有直接的 DP/dm 引脚、我们添加了 TUSB1210 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们 在通话时一起讨论这个问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesan:

      有更新吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    问题似乎仍然存在。 我们已隔离 USB 集线器 TUSB8041IRGCR 并使用 TUSB1210BRHB ULPI IC 将 USB 连接器与笔式驱动器连接、但仍未检测到笔式驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 TUSB1210配置不正确?

    稳压器

    布赖恩