This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:使用10GBASE-ZR SFP+收发器时未锁定 CDR

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338400/ds110df111-cdr-not-locked-using-10gbase-zr-sfp-transceivers

器件型号:DS110DF111

您好!

我有一个定制的 PCB 设计、其中使用 DS110DF111将处理器连接到 Cisco 光开关。  我目前正在测试 Cisco 兼容型双工10GBASE-ZR/ZT 以太网10G 以太网/8G FC SFP+收发器、这些收发器专为长达80公里的长距离光纤通信而设计、信号传输速率高达10.3125 Gbps、 通过光学接插电缆连接自定义 PCB SFP+端口与交换机上的 SFP+端口。 目前、CHA 和 CHB 上的 CDR 未锁定、并且未建立链路。 我想知道 DS110DF111是否支持10GBASE-ZR、以及我可以尝试哪些其他重定时器设置来建立链路。 如果这有用、请参阅随附的 SigCon Architect GUI 和 register .cfg 文件中的器件状态屏幕截图。 附件还为使用重定时器的 PCB 设计原理图片段。 提前感谢您提供的任何帮助!

e2e.ti.com/.../ds110df111.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我希望 DS110DF111能够支持典型的10GBASE-ZR 应用程序。 我查看了您的寄存器转储、初步有几个问题/调试思路。

    1. 如何测量每个重定时器通道的接收器上的插入损耗?
    2. 我看到、通过默认寄存器设置、通道 A 配置为10GbE 和1GbE。 我看到通道 B 也通过手动数据速率配置(寄存器0x60-0x64)来配置为10 GbE 和1 GbE。 我建议通过默认设置配置两个通道数据速率以实现一致性。
    3. 我看到驱动器极性在两个通道上都反转(0x1F = 0xD5)。 您能否确认您的布局是否与此寄存器设置匹配?
    4. 我在两个通道上看到0x24=0x40、从而启用 DFE 错误无锁定。 此设置可能会阻止通道获取 CDR 锁定。 您是否可以尝试禁用此设置(0x24=0x00)?  请在写入该寄存器设置后执行 CDR 复位以再次运行调整(写入0x0A=0x1C、然后写入0x0A=0x10)。
    5. 我看到您在两个通道上都在使用调整模式2:调整 CTLE 直到达到最佳状态、然后调整 DFE、再重新调整 CTLE (0x31=0x40)。 您是否也可以尝试使用调整模式1和3 (0x31=0x20、0x31=0x60)? 请在写入该寄存器设置后执行 CDR 复位以再次运行调整(写入0x0A=0x1C、然后写入0x0A=0x10)。
    6. 如果可能、您可以尝试在链路上传输 PRBS31模式而不是正常流量吗? 我想看看重定时器通道是否能锁定到 PRBS 模式。 这表明无锁定问题与模式相关。

    此致!

    卢卡斯