This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:RX CRC 错误

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1, DP83TC812EVM-MC, AWR2944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336077/dp83tc812evm-mc-rx-crc-error

器件型号:DP83TC812EVM-MC
主题中讨论的其他器件:DP83TC812R-Q1、、 AWR2944

大家好、

我们将对 DP83TC812EVM-MC 板使用 dp83tc812r-Q1汽车物理层。  

在我们的设置中、我们准备了带有 dp83tc812r-Q1 (AWR2944 EVM)的电路板、该 EVM 连接至介质转换器板、后跟 PC。

我们正尝试通过介质转换器板将一些数据包从 PC (使用 colasoft 数据包生成器)发送到主板、并在 Wireshark 中捕获数据包。

在介质转换器板上、我们收到数据包接收的 CRC 错误(通过检查 RX_PKT_CNT_3寄存器确认、该寄存器中的值不为零)、正是由于该错误、我们在主 EVM 中没有获取任何数据、我在 Wireshark 中没有看到任何捕获的数据。 理想情况下、我们不应得到该 RX CRC 错误。  

有办法解决此 CRC 错误吗? 导致此问题的可能原因是什么?  

我想问的另一个问题是、该汽车 PHY dp83tc812r-Q1支持 PTP 协议(硬件时间戳)吗?

此致、

什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruti:

    为了更好地了解问题、您能否给我发送一份设置框图、使用了哪些连接器、使用了哪些电缆?

    关于时间戳、dp83tc812不支持 PTP 协议。  

    此致、

    阿瓦塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar:

    请查看随附的设置方框图-

    此致、

    什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruti:

    感谢您提供方框图。

    作为一项快速检查、您是否可以验证 EVM 板左右两个连接之间是否存在链路?

    此致、

    阿瓦塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar:

    是的、链接成功建立、我已经检查了寄存器、MC-EVM 中的 LED 也闪烁。

    此致、

    什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruti:

    我们必须执行各种环回模式、以便查看问题在方框图中的哪个位置。 是否可以在介质转换器上执行反向回送?

    此致、

    阿瓦塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar:

    我已经通过设置检查了内部和外部回送、在两种情况下都有效。

    此致、

    什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruti:  

    您是否在两侧测试了 MDI 侧环回、并在两侧测试了 xMII 侧环回?

    此致、

    阿瓦塔