This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS89C21:DS89C21

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS89C21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338459/ds89c21-ds89c21

器件型号:DS89C21

您好!

我叫 Oleksii Mitin。 我在美国堪萨斯州温菲尔德的 S and Y Industries 工作。

下一个问题。

 DS89C21和 DS89C21TM/NOPB 之间有何区别?

TM/ TMX/NOPB 是什么意思?  我在任何地方都找不到关于它的信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleksii:

    DS89C21是我们的通用器件型号-这只是关于如何参考器件的简短说明。 您不能直接订购通用器件型号、因为它不包含封装信息。  

    添加到 DS89C21上的后缀是特定的可订购器件型号 -即这是您实际订购的型号。

    DS89C21TM/NOPB 是采用 SOIC 封装(NOPB -表示无引线)的 DS89C21、 以管装形式发货。  

    DS89C21TMX/NOPB 是采用 SOIC 封装(NOPB -表示无引线)并以卷带形式发货的 DS89C21。  

    从性能的角度来看、器件之间没有区别-它只是规定了封装和发货方式(卷带或管装)。  

    此致!

    帕克·道德森