This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:故障情况电流计算

Guru**** 2517850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336985/tcan330-fault-case-current-calculation

器件型号:TCAN330

您好!

从 TCAN330DR 的数据表中、我看到、在 CANH 卡在-12V 的情况下、总线显性模式故障电流将为180mA。  

我假设这将按如下方式得出、

最大故障电流= CANH (-12V)/ 60欧姆(端接电阻)的故障电压

在本例中、我仅将 Vcc 用作3.3V。 因此、即使在故障情况下、它能够看到的最大故障电压也是3.3V。 因此、我将得到最坏情况下的故障电流、 55mA 从下面的公式、

最大故障电流= CANH (3.3V)/ 60欧姆(端接电阻)的故障电压。

如果我在这里、请帮我。

此致、

Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep,

    已为工程师分配此主题、并将通过 End of Business 2024年03月15日 进行回复。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 敬请期待更新...

    此致、

    Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请查看您的更新。

    此致

    Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep,

    该值表示驱动器在"测试条件"列中所述条件下能够产生的最大电流。 这不是 V/R 计算、而是驱动器的一个特性。 这不一定与60Ω 外部端接有关。 该条件表示 TCAN330在测试条件下消耗的电流量、而不是终端上的电流。

    此致!

    丹尼