This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E IBIS 模型

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337202/dp83867e-dp83867e-ibis-model

器件型号:DP83867E

您知道 DP83867E IBIS 模型用于何处吗?

  • FPGA 的 SGMII 接口
  • 1Gbyte 以太网媒体端口到连接器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们仅在 MAC 接口上使用 IBIS 模型。 我们在 MDI 线路上没有任何 IBIS 模型。

    我们目前仍在研发 SGMII 上的 IBIS 模型。 当 SGMII IBIS 模型与 DP83867一起完成时、我们会通知您。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的支持。  

    您可以在 MAC 接口上为我提供 IBIS 模型吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    IBIS 模型位于产品页面的"设计工具和仿真会话"下。

    --

    此致、

    林希尔曼