This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:用于切换的 DP83867

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339596/dp83867cr-dp83867-to-switch

器件型号:DP83867CR

您好!

我正在为 Conga-SA7设计一个新的载板、其中包含一个 DP83867并使用 SMARC 接口连接到载板。 在载板上、我们希望将以太网交换机 IC 与外部 PHY 结合使用、以支持多个以太网端口。 通过 SMARC 接口、我只能访问 DP83867的 MDI。

我是第一次听说、在常见问题解答中已经发现DP83867.https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265741/faq-ti-ethernet-phy-capacitive-coupling-transformerless-operation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=capacitive%20coupling 上不支持电容去耦

我的问题是、是否甚至可以将 SMARC 接口提供的 MDI 直接连接到载板上外部 Phy 的 MDI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marf:

    感谢您提供该问题的完整背景信息、以及您自己进行研究以发现 DP83867不支持电容耦合、这对我非常有帮助。  

    按照我的理解、SMARC 接口直接连接到 DP83867的 MDI 侧。 仍可以使用变压器进行此连接。  

    此致、

    阿尔瓦罗