This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:是否可以将单个 DS160PR810配置为双 x2 PCIe 链路?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339269/ds160pr810-can-a-single-ds160pr810-be-configured-as-a-dual-x2-pcie-link

器件型号:DS160PR810
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

在 DS160PR810手册中、可以将两个 DS160PR810器件配置为双 X4 PCIe 链路。,能否将一个 DS160PR810配置为双 x2 PCIe 链路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    使用1x DS160PR810、理论上这是可能的。 不过、高速布线可能会成为一个问题、因为这些器件中的每个器件都是单向的。 很可能需要通孔。

    DS160PR410可能也适用于 x2、但也适用于高速布线。

    此致!
    大卫