This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:有助于确认交流电容器放置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339409/tusb1002a-help-to-confirm-ac-caps-placement

器件型号:TUSB1002A

尊敬的 AE:

   我发现  两个 文档有不同的说明。 (一个是 TUSB1002A 配置指南,另一个是 TUSB1002A 规格)

   配置指南 建议在主机和 TUSB1002A 之间放置交流电容、但 我们当前的布局将交流电容放置在靠近 TUSB1002A 的位置。

    这会带来风险吗? 谢谢、您能为我提供相关建议吗?

此致

布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    可以将交流电容器放置在1002A 附近或主机附近。 我建议在电容器和1002A 之间至少保持一些空间、以尽可能减少布线中的信号反射。

    您可以查看 TUSB1002A EVM 布局、了解器件中良好电容器放置示例:

    此致!

    谢恩