This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:USB Y 分离器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338046/tmuxhs4212-usb-y-splitter

器件型号:TMUXHS4212

你好
我们的客户需要特殊的 USB 3.1 Gen2 - Y 分离器(用于电源和数据)、如下所述。


该应用程序用于设备(相机?) 应通过 USB 连接和提供(高达45W、高达10Gbit/s)。

此器件通常连接到集线站(带数据/电源)、直到机械臂到达、将其 USB 连接到器件、并拾取远离集线站的器件。

在将机器人安装在机械臂上时、还应提供数据和电力。

当返回到扩展坞时、应再次从扩展坞为设备供电。 然后、可能会发生以下情况:在断开机器人的机械臂之前、两个(对接和手臂)都已连接(插入)、但只有一个(即对接)应该具有优先权。

因此、我正在寻找一种解决方案(IC、评估板、参考设计)来完成此任务

您会建议什么解决方案? 我应该使用哪些部件...?

提前感谢!

此致
格拉尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gerardo:

      由于您需要45W 的功率、因此您需要两个 PD 控制器或双 PD 控制器来实现 TYEP_C 端口。

     对于 USB3数据、您是否需要在集线站和机械臂之间拆分数据?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    USB 设备(可能是摄像头?) 它自己的 PD 控制器。 这意味着、在 USB 器件和两个上行链路之间应该有一个电子电路。 该电子器件应该可以将电源和数据从一个上行源切换到另一个上行源。

    我想用继电器 对电力线进行多路复用、并使用 TMUXHS4212等数据多路复用器来开关相应的数据线。 而小型处理器或胶合逻辑用于将摄像头从一个 USB 源切换到另一个 USB 源。 分离器的电子器件将从两个电源(二极管 OR)供电。

    但是希望您对评估板有更好的想法或建议来测试此切换任务...

    此致

    格拉尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gerardo:

       我们让 TMUXHS4212切换 USB3数据、但对于切换电源、我会将此票证分配给 INT-MUX、以检查它们是否有用于开关电源的多路复用器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerado、

    我们的产品线适用于信号开关、而不是电源开关。 把这个移到他们的小组。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerado:

      您可以只提交另一个 E2E、并提及您正在查找用于开关电源的多路复用器、并查看是否有人进行响应。

      我现在将关闭该请求单。

      

     此致

    布赖恩