This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:扩频时钟(SSC)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339263/sn65dsi83-spread-spectrum-clock-ssc

器件型号:SN65DSI83

SN65DSI83的数据表提到了芯片支持 LVDS CLK 扩展(SSC_CLKIN)、但数据表中没有寄存器可以设置 SSC、您能否建议如何启用 SSC 以及如何设置中心扩展深度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zhirong、

    DSI83的时钟由您要显示的输出面板决定。 请查看 DSI 调谐器工具、它将帮助您确定系统的时钟要求。 确定时钟频率后、这也将成为 SSC 时钟的中心。 0.5%到2%的偏差可从 SSC 中心计算得出。  

    SSC 默认为启用。

    DSI 调谐器工具如下所示:  

    e2e.ti.com/.../8741.DSI-Tuner-2.1.zip