This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1023:NFAULT 最大电压容差

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339519/tios1023-nfault-max-voltage-tolerance

器件型号:TIOS1023

我们已通过 TIOS1023上的10K PU 至+24V VCC 引脚连接 NFAULT。

鉴于我们遵守 NFAULT 电流的绝对最大额定值、NFAULT 引脚是否可承受此电压5mA?

谢谢!

列夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lev:

    感谢您提出这个问题、我看到数据表中没有清楚说明 NFAULT 引脚的绝对最大额定值。  但是、它打算通过一个3.3V 的上拉电阻器连接到 VCC_OUT 引脚。 通常、对于开漏引脚、最大电流电平是需要考虑的更关键参数。  但是、这的确假设它被上拉至正确的电压电势。  

    请参阅 TIOS102x 功能安全、时基故障率、故障模式占比和引脚 FMA 该文档(链接)将 NFAULT 和 VCC 引脚之间的短路归类为可能导致器件损坏的 A 类故障。  我意识到、这不考虑引脚之间的短路而不是10k 上拉连接、但即使电流限制在小于5mA、较高的电压电势也可能会损坏 NFAULT 晶体管。

    此致、

    乔纳森