This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036会随机消失

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333619/tusb2036-tusb2036-disappears-randomly

器件型号:TUSB2036

大家好、
TUSB2036存在一个问题、这非常奇怪。 尽管它大部分时间都可以工作、但有时候 USB-HUB 完全崩溃、而没有任何器件连接...
关闭整个设备并重新启动所有设备后、大部分时间它会再次工作...
你有什么建议吗?
此致、
马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

       能否发送原理图进行审阅? 这位客户是什么?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Markus:   

     仍需帮助?

    此致

    布赖恩

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、
    谢谢...
    老实说、我们还不知道。 我发现 nRESET 引脚在没有初始 PD 序列的情况下设置为3V3。 我根据评估板修补了 R/C 上电复位、到目前为止、一切似乎都很好...
     
    此致、
    马库斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新。

    此致

    布赖恩