This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD451:GBLC03CI 的替代品

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, ESD341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338365/esd451-replacement-for-gblc03ci

器件型号:ESD451
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04ESD341

尊敬的团队:

我们正在寻找以下 ESD 二极管 GBLC03CI (用于模拟 CVBS 输出中)的替代产品

您建议哪一个部件更好地替代 ESD451DPL 或 TPD1E0B04DPL?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否希望将引脚2引脚替换为引脚2、或者是否不需要更换该引脚? 对于 P2P、我们最好的交叉解决 方案是 ESDS311 、它采用 SOD323封装、具有与 GBLC03I 类似的规格、但电容更高。 如果需要较低的电容、则替代方案不会是 P2P。  

    请告诉我您的看法。

    此致!

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    它不需要是 P2P。 关于  GBLC03CI、我们希望电容更接近或更低。

    最好是2引脚、但您还想到什么呢?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个最佳选择的器件是 TPD1E01B04或 ESD341。 我在下面列出了一个比较表。

      GBLC03CI TPD1E01B04 ESD341
    伏/伏(V) 3 3.6 3.6
    封装类型 SOD323 DFN0603、DFN1006 DFN0603
    标称封装尺寸(长 x 宽)(mm) 2.7 x 1.45 0.6 x 0.3、1.0 x 0.6 0.6 x 0.3
    双向/单向 双向性 双向性 双向性
    通道数量 1 1 1
    钳位电压(V) 7 7 8.8
    IO 电容(典型值)(pF) 0.6 0.18 0.66
    IEC 61000-4-5 (A) - 2.5 5.4
    IEC 61000-4-2接触(kV) 10 15 30
    最大漏电流(nA) 5 μ A   10 100

    TPD1E01B04最为相似并具有最低的电容。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    麦肯齐