This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:监控 dp83849ifvs 中的寄存器值

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DP83849IFVS-EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337956/dp83849i-monitoring-register-values-in-dp83849ifvs

器件型号:DP83849I
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好、专家!

您能否说明在 msp430f5529的帮助下监视 dp83849ifvs IC 中所有寄存器值的过程。

我只知道少数寄存器、但我希望监控所有寄存器值

因为、如果不连接以太网电缆、Ethernet_link LED 将持续亮起。  我需要知道为什么会发生这种情况。。。

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    您能否发送您的设计原理图? 这可能是极性错误的情况。

    关于寄存器访问、DP83849有寄存器0x0-0x1F 可用、因此它们应可通过直接访问进行访问。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Gerome Cacho,

    请找到以上随附的图片以供参考、并指导我实现以太网检测  

    如果控制器引脚名称不可见、请参考 DP83849IFVS-EVK 原理图

    注意:当我尝试监控以太网信号时、观察到来自 TX 引脚60MHz clk 正在出现、而 RX 引脚没有信号。 此时、 RJ-45引脚不应发出任何信号。

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    我正试图从您最近的回复中解出几件事;

    1) 1)哪个 LED 显示"不正确"极性?

    2) 2)您是否也看到链路/通信问题?

    3) 3)您在哪个 RX 引脚上看到没有信号? PHY 目前是否具有链路?

    4) 4) PHY 使用哪种 MAC 接口?

    4) 4) 4)不应有60MHz 信号进入

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    1) 1) LED 没有错误极性、但我观察到最大/高强度。 而与 FX_Link LED 使用的相同 LED 则按预期工作。

    2)是的! 我遇到了链路/通信问题。 当我将它连接到系统时、以太网无法检测到

    3) 3)在以太网引脚 RDP_A 和 RDM_A 处。 那么我看不到任何信号。  

    4)是否可以用程序来详细说明第4点? 我如何查看它位于 MAC 接口中的 PHY。 当我尝试从 USB2MDIO 找到 PHY 时、显示所有 PHY 都不可用。 当我尝试在 USB2MDIO 应用程序中创建脚本并打开时、显示没有连接任何器件。

    5)是的、它不应该是60MHz。 我还看到其他一些链路伙伴对以太网信号有更多了解。

    此外、我对 MDIX_EN 引脚(引脚编号2)是否应该启用它来实现媒体转换?  

    我制作了一根以太网交叉电缆、并检查极性是否可能反向、但仍然 没有检测到相同的以太网。

    请询问是否需要任何进一步的信息。

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    RDP 引脚是 MDI 引脚、都是链路伙伴的 PHY 输入。 我更多地从 RMII RX 侧进行讨论、因为这些是 PHY 的输出。

    MAC 接口用于连接 PHY 和 MAC。 这更多地是用户的设计选择;无论接口是 MII、RMII。

    您声明您正在使用 USB2MDIO 来检查 PHY 的寄存器。 Launchpad 与 PHY 之间的连接是什么? Launchpad 使用的是什么 FW?

    如果您尝试使用媒体转换、请使用此 应用手册

    对于 MDIX_EN、这是为了启用自动 MDIX 模式、这对 CU 端很有用。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome Cacho、

    以太网检测问题已解决。

    原因:IC 中的引脚编号3被跨接为高、这启用了端口 A 上的 FX、因此 RJ-45不工作。

    谢谢。此致、

    德州