This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:未检测到以太网

Guru**** 2921620 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IFVS-EVK, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337489/dp83849if-ethernet-is-not-being-detected

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

尊敬的论坛:

我们使用 DP83849IFVS 制造了一个介质转换器 PCB

在这方面 当我们将以太网连接到 PC 时无法进行检测。

正如原理图中提到的、我们只实现了。 但 FX 电缆也会检测到。

我们所做的唯一变化是磁... 我们使用了相同的磁性元件( H1102NL 磁性元件 ),而不是 数据表中建议的 DP83849IFVS-EVKIT 中采用的磁性元件。

观察到的一个现象是、即使我们未连接以太网电缆、Ethernet_Link LED 仍保持发光。 但只有当我连接 FX 电缆时,FX_LINK 才亮起。

请尝试就此提供任何建议。  

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    如果您使用的是 PoE 应用、请确保在上面的区域中放置电容器、以防止 TX+和 TX-、RX+和 RX-之间存在任何直流电流路径。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复

    我只是在进行媒体转换。 我相信这只是一个正常的操作。 并采用 dp83849ifvs-evk 的参考。 还需要电容器吗???

    我还更换了 H1102磁性与 H2019这是从我购买的 evkit 提取的。

    [quote userid="576564" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337489/dp83849if-ethernet-is-not-being-detected 观察结果之一是即使我们没有连接以太网电缆、Ethernet_Link LED 仍然保持发光。 但只有当我连接 FX 电缆时,FX_LINK 才会亮起。

    以太网 LED 持续亮起是否有任何原因、即使我们不连接以太网电缆也是如此。 ???

    此外、我们还仅实施了 ETH_LINK_LED 和 FX_LINK_LED。 剩下的我们让他们浮动。 除了 EVK 原理图中提到的那样。

    如果我需要确保检测到以太网、请告诉我所有与 IC 相关的电路设置是什么

    注意:当我尝试监控以太网信号时、观察到来自 TX 引 脚60MHz clk 即将到来、但 RX 引脚没有信号。

    根据我对其他链路伙伴以及以太网部件中 dp83849evk 的测试结果、这些引脚仅显示50Hz、只是显示一个线路信号。  

    谢谢。此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    很抱歉耽误你的时间。

    在没有 PoE 应用的 MDI 线路上看起来很好。 我还想确认一点:

    • R18、R19、R20和 R21是否填充75欧姆?

    如果可能、您能否在0x0000到0x001F 之间提供寄存器转储以观察当前 PHY 状态?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    是否 R18、R19、R20和 R21采用75欧姆电阻?

    是的! 这些是填充的。

    您能否共享上传到 msp430f5529的脚本和代码。

    另外,我对 MDIX_EN 引脚(引脚号2)是否应该启用它?  

    我制作了一根以太网交叉电缆、并检查极性是否可能反向、但仍然 没有检测到相同的以太网。

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    您的 MSP430f5529是否已刷写? 请按照文档第2.3.1节中的说明进行刷写:

    我们正在读取寄存器以立即仔细检查 PHY 正在运行的当前状态、看看该行为是否跟随 LED 行为。

    如果您将交叉电缆用于自动 MDIX 功能、则应启用 MDIX_EN。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    以太网检测问题已解决。

    原因: IC 中的3号引脚被跨接为高、这启用了端口 A 上的 FX、因此 RJ-45不工作。

    现在、所有问题都已解决、介质转换也可以正常工作。  

    谢谢。此致、

    德州