This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:支持的 SFP+收发器模块

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334674/ds110df111-supported-sfp-transceiver-module

器件型号:DS110DF111

您好、TI 团队、

您能否确认重定时器 DS110DF111是否支持  SFP+收发器 AFBR-710DMZ?

或者、您能否建议此重定时器支持的 SFP+收发器模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为  AFBR-710DMZ 应与 DS110DF111兼容、因为它符合 SFF-8431电气接口规范。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回复 Lucas!

    此收发器 SFP+ DAC 电缆 CAB-10GSFP-P0.5M-30是否支持 DS110DF111?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    是的、我认为此电缆也将与 DS110DF111兼容、因为它符合  SFF-8431电气规范。 我假设重定时器存在于 ASIC/FPGA 与光学前端端口之间的线路卡上。 是这样吗?

    您是否有兴趣接收 DS110DF111 IBIS-AMI 模型? 这对于通过仿真确认是否满足 SFP+眼图模板要求非常有用。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    正如您所说的、重定时器 IC 位于处理器和 SFP+连接器之间。

    我们还对接收重定时器的 IBIS-AMI 模型感兴趣。 您能满足需要吗?

    另外、您能否验证 SFP+连接器的引脚分配。

    谢谢  

    桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    感谢您确认您的用例。

    我已向您发送 E2E 好友申请。 请接受、以便我可以通过 E2E 私人消息共享 IBIS-AMI 模型。

    我无法查看您的 SFP+连接器网络、因为它不是 TI 器件。 我可以查看您的 DS110DF111重定时器原理图。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucas.