This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:询问可燃性等级确认

Guru**** 1646210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338225/dp83848k-inquire-about-flammability-rating-confirmation

器件型号:DP83848K

您好!

我的客户最近收到了终端客户的请求、要求其检查 DP83848KSQ/NOPB 和 DP83849IVSX/NOPB 的可燃性等级。

您能否提供这两种产品的易燃性等级信息?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    此信息不容易获得、我们将 对此进行研究。 请预计下周早些时候回复最差。

    此致、
    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我们的额定值为 UL94-0。

    此致、

    格罗姆