This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:关于使用 SN65LVDS93A-Q1、SN65LVDS93B-Q1的咨询

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF383B, SN65LVDS93A-Q1, SN65LVDS93B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338641/sn65lvds93a-q1-inquiries-regarding-the-use-of-sn65lvds93a-q1-sn65lvds93b-q1

器件型号:SN65LVDS93A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CF383B、、 SN65LVDS93B-Q1

您好、TI 专家

客户正在使用 DS90CF383MTD、但由于停产而寻求更换。

因此、推荐使用 DS90CF383B、但其工作温度范围为-10至70度、这不符合规范。  (客户产品的规格为-40至85度。)

相应地、客户直接搜索的两个项目分别是 SN65LVDS93AIDGGRQ1和 SN65LVDS93BIDGGRQ1。  (实际使用的 P-CLK 为50~70MHz。)

客户购买了 SN65LVDS93AIDGGRQ1和 SN65LVDS93BIDGGRQ1的样片并进行了测试。

然而,审查后,按照所附审查中的说明确认了故障。

q1) 您能否提供技术帮助以解决问题? (请参阅下面的随附文件)

Q2) 如果我使用 SN65LVDS93A-Q1或 SN65LVDS93B-Q1代替 DS90CF383MTD、是否会出现任何问题?

请检查。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../LVDS-IC_5F00_Review-result.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

     客户是谁?

    Unknown 说:
    Q2) 如果使用 SN65LVDS93A-Q1或 SN65LVDS93B-Q1替换 DS90CF383MTD,会有什么问题吗?

    根据客户系统的概述要求、这些器件均适用于替代 DS90CF383MTD。  

    Unknown 说:
    q1) 您能提供技术帮助解决问题吗?

    客户在哪个设备上看到异常行为? 是 SN65LVDS93A-Q1还是 SN65LVDS93B-Q1? 无论是哪种情况、这似乎都与传入数据位的映射方式有关。  客户使用哪种颜色格式(即888,666,656)?

    此致!

    尼古拉斯