This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:[IEC]{2025 AIO]针对 DP++转 DP 以及 DP++转 HDMI 的解决方案建议

Guru**** 2984120 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TDP0604, TMDS1204, TDP142, TDP2004, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338409/tdp142-iec-2025-aio-solutions-recommendation-for-dp-to-dp-and-dp-to-hdmi

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件:TDP158、 TDP0604、 TMDS1204、 TDP2004、TDP1204

大家好、

请帮助推荐我们的转接驱动器解决方案、用于 DP++转 DP 或 DP++转 HDMI。 (从 CPU 到连接器)

现在他们正在考虑将 PS8463E 用于其应用、但我想使用我们的转接驱动器解决方案向他们提出建议。

对于以下两种情况、哪些器件型号可满足 Sam IC 以下条件?

潜在解决方案:TDP142、TDP158、TDP0604、TDP2004、TMDS1204?  

1.  DP++至 DP

2. DP++转 HDMI

注释:

DP 规格:DP1.4a HBR3的 DP 连接

HDMI 规格:未知或类似于列出的 PS8463E 规格(TMDS、高达6Gbps)

B.R.

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    下面是所列部件的细目:

    TDP142:  8.1Gbps DP1.4转接驱动器(DP/DP++-> DP)

    TDP158:6Gbps 双模 DP++ 1.1至 HDMI 2.0转接驱动器(DP++-> HDMI)

    TDP0604:6Gbps 双模 HDMI 2.0转接驱动器(DP++/HDMI -> HDMI)

    TDP1204:12Gbps 双模 HDMI 2.1转接驱动器(DP++/HDMI -> HDMI)

    TMDS1204:12Gbps 双模 HDMI 2.1转接驱动器(DP++/HDMI -> HDMI)

    TDP0604也可与 TDP1204引脚对引脚兼容、以便满足 HDMI 2.1的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishesh。

    您是否能够 理解以下原理图? 客户表示在使用 PS8463E 时不会使用以下原理图。 但是、他们需要使用带有我们的转接驱动器的以下电路。 您认为它是合理的吗?

    B.R.

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    此电路用于确定插入的是 HDMI 还是 DP 受电方。 AUX 通信以1Mbps 曼彻斯特编码信令进行、DDC 为 I2C 通信。 根据客户使用的电源类型、可能需要、也可能不需要该电路。 如果客户使用的供电方具有支持 DDC 的 AUX 通道、则不需要此电路、但如果客户使用具有单独 DDC 和 AUX 通道的供电方、则需要使用开关将 AUX 流量路由到 AUX 通道、 和 DDC 流量设置为 DDC 通道。

    我向客户提出的问题是、他们是否正在 AUX 通道上使用具有 DDC 功能的供电方?

     PS8463E 具有一个内部多路复用器来控制 DDC 和 AUX 流量、并且没有任何 TI 转接驱动器具有该功能。