This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:短路测试烧毁 CAN 芯片

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338073/tcan1145-q1-can-chip-is-burned-out-by-short-circuit-test

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1042H

TCAN1145-Q1、在正常运行中、如果对32V 短路、CANH 和 CANL 将烧断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手册说可以承受58V 电压、正常工作模式下32V 的实际测试烧坏了、原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否向每个 CANH 和 CANL 施加相对于 GND 的电压?  在稳定前、最初有可能出现超过58V 的电压尖峰?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该测试的 CANH 和 CANL 分别接地32V。 我们的电源设备专业,有示波器测试,无过冲现象;在相同的环境下,使用 TCAN1042进行了测试,没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很遗憾听到这个消息。 在进行短路测试时、有时引脚上的电压不一定与直流电压源输出相同。 总线上是否有共模扼流圈?  在 CAN 系统中使用共模扼流圈可能会导致极高的瞬态电压、在 CAN 总线线路对直流电压进行短路期间、电感反激可能会产生这些瞬态电压。  在这种短路情况下、收发器会将总线电平从显性状态驱动为隐性状态、或从隐性状态驱动为显性状态、因此通过共模扼流圈的电流变化可能会反激超过65V。

    相同的环境已使用 TCAN1042进行测试,没有任何问题。

    是 TCAN1042H 吗? H 版本可以承受高达±70V 的电压。

    您是否还要分享原理图? 您可以考虑在每个 CAN 线路上放置一个1欧姆串联电阻、这将有助于减少瞬变、但会降低信号完整性。

    此致、

    肖恩