This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR1601:应用 Sigcon Architect 软件和 SI 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810, DS160PR1601, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338606/ds160pr1601-apply-sigcon-architect-software-and-si-model

器件型号:DS160PR1601
主题中讨论的其他器件: DS320PR1601、DS320PR810

尊敬的专家:

我要使用 DS160PR1601设计电路板、我浏览了许多文档、发现提供了 Sigcon Architect、您能帮我下载 Sigcon Architect 和   DS160PR1601个人资料吗?

同时、此器件是否可以使用 SI 模型、如 IBIS?

谢谢

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    DS160PR1601与第5代 DS320PR1601相关且非常相似、您可以使用适用于 DS320PR1601的 SigCon Architect 配置文件来配置 DS160PR1601器件。 我已经为您提供了 My Secure Resources 上的"PCIE5-REDRIVERS-DESIGN"文件夹的权限、在 DS320PR1601部分中、相关的 ZIP 文件是"TI_SigConGUI_DS320PR1601-updated.zip"这包括最新版本 SigCon Architect 的完整安装程序和最新 DS320PR1601器件配置文件更新程序。

    我不认为我们有专门用于 DS160PR1601或 DS320PR1601的仿真模型、但是  DS320PR810/822 IBIS-AMI 模型(较小的8通道器件)应该是一个很好的替代方案、因为它们的设计和性能之间存在相似性。 您可以在 DS320PR8xx 部分的同一 PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 文件夹中找到此模型、其名称为 ZIP 文件"DS320PR810_822_ZIP Model_Release_May。zip"。

    如果您有任何其他问题或在访问"我的安全资源"文件夹时遇到任何困难、请告诉我们。

    此致!

    Evan Su