This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P EVM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337684/tusb522p-tusb522p-evm

器件型号:TUSB522P

您好!

我购买了 TUSB522P EVM。 它可通过笔记本电脑上的 USB 端口正常工作。 我想使用 BERT 示波器 BSA286CL 测试我们的 USB3.0电缆。  我无法通过 EVM 获得输出。 下面是我在测试中具有的方框图。 输入信号为500mV Vp-p、5Gbps。 该 EVM 采用外部电源提供5V 电源。 Question:

1.此测试设置是否正确?

2.它不能握手过程才能工作吗?

3.寻找您的建议和建议。

谢谢

纸槽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新发送图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    xuefeng dai1 说:
    1. 此测试设置是否正确?

    设置看起来正确

    xuefeng dai1 说:
    2. 它不需要握手过程才能正常工作吗?

    522P 不需要握手、因为它仅传递 USB 信号。 它确实需要使用50欧姆终端端接两个 TX 通道以进行 RX 检测。

    xuefeng dai1 说:
    3. 寻找您的建议和建议。

    如何从电源为 EVM 提供5V 电压? 如果您使用 J11、这是3.3V 电源轨。

    2. 确保 TX1和 TX2端接50欧姆。 522P 不会激活、除非它在两侧都看到终端。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shane。

    我不确定示波器是如何终止的。 我可以在 TX1n 和 TX1p 之间用100 Ω 端接我们的 SI 测试板。 这种做法可行吗? 请看下图。 这是我能想到的最简单的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我绘制了您的系统图、以帮助显示需要终止的情况。 如果我误解了设置、请更正我:

    我不认为在 SI 测试板上终止 TX 会激活522P。 这是因为测试板上的 SSTX 将通过它们之间的 USB 电缆连接到522P EVM 侧的 SSRX。 USB 电缆将 TX 线缆连接到另一侧的 RX、从而形成直通信号路径。

    您需要端接的是板上与 SI 测试板522P 相对的 SSRX。 这是因为522P 上的 TX 将路由到连接电路板上的 SSRX。

    我会检查一下这是否首先起作用。 如果不是、您可能还需要检查 BERT 上的端接。 522P 需要90欧姆差分终端或50欧姆单端终端。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shane。

    问题已解决。