This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC170:接线并使用 DIR 引脚

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339774/sn65lbc170-wiring-and-using-dir-pin

器件型号:SN65LBC170

您好!

我想了解如何连接和使用 SN65LBC170 (三路差分收发器)上的 DIR 引脚。

您是否有示意图供我参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚需要标准逻辑信号;驱动信号为高电平、接收信号为低电平。 您可以将它们直接连接到 VCC 或 GND、或连接到微控制器的 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    克莱门斯是正确的。 您可以参阅数据表第2页的功能表以查看逻辑。 唯一需要注意的另一点是确保遵循器件的建议工作条件(当您希望设置为高电平时、请勿在方向引脚上施加大于 Vcc 的电压)。

    我们没有此器件的参考原理图、但如果您有原理图、我们可以通过 e2e 帮助您查看。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    -鲍比