This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:-A 与 AM 器件间的关系

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340259/tca9548a--a-vs--am-parts

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: PCA9548A

大家好、

我有一位客户回答以下问题。 请告诉我您的想法、以及是否有升级器件供我们在此处从 TCA9548A 推荐

"我要寻找几个 I2C 器件、具体而言是多路复用器和16位扩展器。  我在下面找到了多路复用器、但我似乎无法弄清两种 VQFN 器件之间的差异。  你能帮我吗?"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    这与卷带包装中的 Q1位置有关。 请参阅数据表的第30页。  

    对于较新的器件、您已经选择了较新的版本(即 TCA9548A 与 PCA9548A)。

    此致、

    亚历克斯