This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:替换 DS250DF810

Guru**** 2779395 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340179/ds280df810-replace-ds250df810

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS250DF810

大家好、

我查看下面的链接、但想再次确认 DS280DF810是否可以对硬件部分和软件部分的 DS250DF810进行 P2P 替换、是否需要在数据速率<= 25G 的条件下更改软件代码、因为这两个器件共享相同的寄存器映射正确吗?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766200/ds280df810-the-device-id-of-ds280df810-is-the-same-as-ds250df810?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS250DF810%25252520AND%25252520DS280DF810#

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    DS280DF810可以 P2P 替换 DS250DF810是正确的。  不需要更改配置、但请注意、这些器件具有不同的器件 ID。  如果客户正在检查器件 ID、则可能需要修改其软件。

    谢谢。

    德鲁