This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:上拉至3.3V 时、SMBus I2C 线路的电压为2.7V

Guru**** 2912790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324839/tusb4020bi-smbus-i2c-lines-sitting-at-2-7v-when-pulled-up-to-3-3v

器件型号:TUSB4020BI

大家好、我在定制板上有一个 TUSB4020、会注意到 SCL/SDA 线路的电压大约为2.7V。 我 电路板上的总线仅连接到另外两个 I2C 器件、其中一个是主控制器。 当我从总线断开 SCL/SDA 引脚时、总线电压降回3.3V。 板上的总线有4.75k Ω 上拉至3.3V 电源。 我还拥有 TUSB4020EVM、并惊讶地看到、当 DIP 开关被翻转时、总线上的上拉电阻器被启用、SMBUSz 下拉电阻器被启用时、会出现相同的结果。 当它处于闲置状态时、我在总线上测得的电压大约为2.5V。 这是一个已知问题吗? 或者器件的设置中是否存在其他可能导致此问题的因素、也会影响 EVM。  

我在数据表中看到这些 I2C 线路具有内部下拉电阻、这些引脚的内部下拉电阻有多强? 似乎需要很强的影响一个4.75k 上拉,如果这确实是问题。  

在上下文中、我还尝试激活复位线路以查看这是否会由于电源时序问题而修复、而不会修复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

      是否需要通过 SMBUSz 或 EEPROM 更改集线器配置?

      I2C 是 EEPROM 的主器件 、SMBUSz 是从器件。 SCL/SDA 应为弱 PD、但我需要检查 PD 的值。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在 SMBUSz 被拉至低电平时、我们需要通过外部 SMBus 主器件更改配置。 电路板上没有 EEPROM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

      当电源打开时、 测得 SDA/SCL 上的下拉电阻约为8k Ω。 您能尝试用1k 进行上拉吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1k 的上拉电阻产生3.2V、这可以更好。 它的来源是 SDA 上的强下拉电阻器吗? 1k 上拉不是 I2C 的标准。 如果这样做的结果是建议使用1k 上拉电阻、我可能需要根据总线的性能重新考虑使用 SMBus 的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

      在我们的 EVM 上、上拉为1k。 您能否为其他两个器件移除 i2V 并发现任何差异?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指在不附加任何其他器件的情况下移除电路板上的其他 I2C 器件、并仅测量 TUSB I2C 线路及其上拉电阻的电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了其他器件、电压没有改变。 我还测量 EVM 上的上拉电阻器的电阻为4.7K 欧姆、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

      我也 使用1k 上拉电阻在我们的 EVM 上进行了测试、还得到了2.5V 电压、让我来联系我们的系统看看是否有任何问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、在这里检查任何更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

      很抱歉迟到了更新。

      对于 SMBus 规格、VIH 输入高电压为1.35V。   对于 I2C、TI 集线器器件的 VIH 为2V。 因此、对于1k 上拉电阻 器、2.5V 合适您的系统。

    此致

    布赖恩