This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:数据表和定制电路板的电流限制不同

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338716/tiol111-current-limit-is-different-between-datasheet-and-custom-board

器件型号:TIOL111
主题中讨论的其他器件: TIOL112

您好!

我正在使用上面的 TIOL111调试定制电路板。 TIOL111可以通过在第6个引脚 ILIM_ADJ 引脚和 GND 之间插入电阻器 Rset 来限制到通信 C/Q 引脚的电流。

查看数据表第8页的图4和第12页的表1、可以看到对于350 mA、最大值为300、通过更改 Rset 电阻值可以进一步降低上限。

当我安装了10kΩ 的 Rset 并检查后、电流为1.7至2.0A。 根据数据表中的计算结果、上限应为200 -250mA。

执行上述确认的方法是将 C/Q 引脚和 GND 与0.1Ω 相连、并通过设置 EN=High 和 TX=Low 将 C/Q 引脚设置为高电平。 通过使用示波器检查0.1Ω 两端的电压来计算电流值。 电流故障检测似乎起作用、重复在大约240us 时停止输出的操作、在大约16ms 时重新启动输出的操作。

你能给我一些意见吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    它听起来好像 TIOL111工作正常、电流故障检测、指示和自动恢复功能正常。

    很抱歉、但是对"电流限制"这个术语以及 TIOL111如何使用这个术语存在细微的误解。  TIOL111使用此术语"电流限制"来指定电流故障条件的阈值。

    TIOL111不会主动调节、调节或防止电流超过最大值、该值也通常称为"限制"、以及您对器件应如何运行的电流理解。  相反、TIOL111只会将该过流情况报告为故障并禁用 CQ 输出。

    这种行为具有一些好处、例如为需要在短时间内(小于 tsc)内产生较大浪涌电流的大容性负载充电。

    但是如果您想要对电流进行有源限制或调节、我推荐使用 TIOL112器件而不是 TIOL111。  它与 TIOL111引脚对引脚兼容、但包含电流调节功能、因此 Rset 电阻器设置的"电流限制"会主动将电流限制到此最大水平。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    我有点困惑。 通过查看 TIOL111数据表、可以发现可以通过改变连接到 ILIM_ADJ 引脚的电阻器来限制电流。

       

    以下理解是否正确?
    ・TIOL111无法限制 CQ  电流。 通过调整 RSET、可以调整电流故障条件下的故障和恢复。
    ・TIOL112具有 CQ 电流限制功能。 通过调整 RSET、您可以调整电流限制以及电流故障条件的故障和恢复。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    术语"限制"可通过两种不同的方式进行解释、TIOL111数据表使用该术语的方式与您当前使用的方式不同。  不过、TIOL112更符合您当前对术语"limit"的理解。

    1. 某项功能不能或不能扩展或通过的点或级别
    2. 允许或可能的东西的大小或数量的限制。

    TIOL111使用术语"限制"的第二个定义。  RSET 电阻器会调节器件进入故障条件之前"允许"的最大电流量并禁用 CQ 驱动器。  

    但是、在外部负载需要消耗更多电流的情况下(例如在短路情况下)、TIOL111不会将流过 CQ 的电流"限制"到等于 RSET 电阻设置的"限制"水平。  这与"限制"一词的第一个定义是一致的。

    TIOL112与 TIOL111的区别在于它包含将电流"限制"到 RSET 电阻器设置的电平的电路、因此使用了我为"限制"一词提供的第一个定义、这与您对器件应如何设置的电流解释是一致的。 工作。

    TIOL111不应用于依赖它来主动将电流量限制到特定设定水平的应用。  它将仅监测电流以确保其不超过设定的电平或"限制"、并且如果超过该限值的时间超过 tsc (典型值200us)、 然后、它将进入电流故障条件、禁用 CQ 驱动器并使 NFAULT 引脚有效。

    如果您需要一个将用作电流限制器并将电流量限制到设定的电平或"限制"的器件、那么您需要使用 TIOL112。

    此致、

    乔纳森