This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:无法连接 USB 2.0设备(其他问题)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232536/tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices-additional-question

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TPS74401

这是下面问题的延续。
e2e.ti.com/.../tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices
在第三部分中、再次出现了 PCIe 未与 TUSB7320连接的问题。
我想确认一些事情。

1.
请检查3.3V 和1.1V 的电源启动。
您能评论一下这个波形吗?
需要注意的是、1.1V 先启动、但3.3V 开始先上升。

2.
如果 PCIe 通信无法实现、请告诉我如何在 PCIe 主机侧检测它。
我想有一些寄存器指示错误。

3.
请告诉我在 PCIe 通信无法实现时如何重试。
我激活了 GRST 和 PERST、但它没有重新启动。
请告诉我是否有除重置之外的重新输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将再次查看波形。

    您是否将设备送到 TI 进行 ATE 测试?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我还没有把它送到吃。

    请允许我确认两点。

    1.

    请确认以下勘误表与 PCIe 缺陷之间的关系。

    https://www.ti.com/jp/lit/er/sllz067b/sllz067b.pdf?ts = 1685436863101&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FTUSB7320

    我们的电路配置为

    WAKE#:4.7kΩ 上拉

    CLKREQ#:未实现

    WAKE#的上升时间为1us 到2us、但下面是结果。

    PCIe 已连接(正常)・・・1.872ms

    PCIe 未连接(NG)・・・1.846ms

    如果电路配置有问题、请留言。

    ----------------

    2.

    关于这次的 PCIe 连接配置、在 TUSB7320和主机控制器之间插入了一个总线开关。

    型号:HD3SS3212RKSR (TI)

    我将连接电路图。

    您能评论一下总线开关 SEL 端子的控制时序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q2:只 在多路复用器的一侧需要交流电容器。

      倾向于在打开 TUSB7320之前打开多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    哪一个器件仅在一侧需要?

    请做一些评论、比如在随附的电路图中显示出来。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    倾向于左侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 PCIe 勘误表的关系较低、因为只有2/1000失败。 但该原子体可以尝试 在 WAKE#上放置一个0.001-µF 电容器和/或将 CLKREQ#信号接地、

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将尝试使用唤醒电容器。

    关于一侧的问题、了解图中的电容器(蓝色)不是必需的并直接连接是否正确?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已回答说、在打开 TUSB7320之前、您已打开多路复用器。

    "打开"意味着什么、例如打开电源和取消复位?

    此外、该要求是否适用于与 TUSB7320相连的主机控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我重置的时间。

    更改了数据表的9.1.1上电序列(SLLSE76N–2011年3月–2022年8月修订)

    请告诉我、红线是否有最大规格(最小100us、最小100ms)。

    ----------------

    您能回答我之前提出的以下问题吗?

    3.请告诉我 PCIe 无法通信时如何重试。

    我激活了 GRST 和 PERST、但它没有重新启动。

    请告诉我是否有除重置之外的重新输入信号。

    ----------------

    在 WAKE#中实施了一个电容器。

    未见任何改善。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于多个问题、您能回答一下吗?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    请告诉我、该波形在启动时是否有任何问题。

    具体而言、我担心的是在释放 GRST 复位之前产生的直流电平信号、该信号包含在白色帧中。

    我已经附上了波形(附加的 wave.pdf)对于同一器件(TUSB7320)的启动成功和启动失败。

    您能从波形中给我们评论一下吗?

    此致

    野田市

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:您可以移除 c3602/C3603并重新测试吗?, RX 上不需要电容器。

    2: 请告诉我、红线是否有最大规格(最小100us、最小100ms)。

      无最大规格。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    关于拆下 C3602/C3603的问题、拆下后、是否尝试直接连接跳线?

    如果是这种情况、请检查 RX 是否允许主机侧没有电容器作为规范、然后实施。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、您预计何时会收到答案?
    如果可能的话,我希望在6月8日上午之前得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请  使用0欧姆电阻器替换 C3602/C3603。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    将 C3602/C3603替换为0欧姆会有什么期望?

    您能回答下面的另外两个问题吗?

    1.

    请告诉我、该波形在启动时是否有任何问题。

    具体而言、我担心的是在释放 GRST 复位之前产生的直流电平信号、该信号包含在白色帧中。

    我已经附上了波形(附加的 wave.pdf)对于同一器件(TUSB7320)的启动成功和启动失败。

    您能从波形中给我们评论一下吗?

    e2e.ti.com/.../0456.Attached-waveform.pdf

    2.

    请告诉我在 PCIe 通信无法实现时如何重试。

    我激活了 GRST 和 PERST、但它没有重新启动。

    请告诉我是否有除重置之外的重新输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 C3602/C3603时,RX 通道上的总交流电容值超出了规格

    1:我看不到两个波形之间的差异。

    2:需要检查系统。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    超过交流电容器的规格是否意味着0.1uF 具有大电容?

    请告诉我是否有推荐值。

    1.

    我并不是要询问如何比较波形。

    具体而言、我担心的是在释放 GRST 复位之前产生的直流电平信号、该信号包含在白色帧中。

    2.

    我应该提供哪些信息来验证系统?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流电容器应为75nF 至265nF。 如果通道中有两个100nF 电容器、则总计为50nF。

    在直流电压方面、大约为1.2V、处于 RX 规格0~1.2V 范围内

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    P 侧和 N 侧的电容器容量为0.1uF (100nF)。

    你说二是什么意思?

    关于直流电压、无论 GRST 的状态如何、它如果不超过0V 至1.2V 的范围是否重要?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      我的意思是、RX 侧有100nF、 SOC 的 CPU TX 侧有另一个100nF。

      对于直流电压、0-1.2V 应该可以。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将再次附上原理图。

    我将说明电容器的连接位置。

    主机控制器→TUSB7320:C3621 (P 端)、C3622 (N 端):电路图中的蓝色框

    TUSB7320→主机控制器:C3602 (P 侧)、C3603 (N 侧):电路图中的红色框

    对于电路图中未显示的部件、未安装电容器。

    能否告诉我、我为什么不能回答我之前提出的以下问题?

    2.

    请告诉我在 PCIe 通信无法实现时如何重试。

    我激活了 GRST 和 PERST、但它没有重新启动。

    请告诉我是否有除重置之外的重新输入信号。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个与这个错误相关的新现象。

    您能评论一下随附的波形吗?

    我在上电时检查了 VDD11和 VDD33的波形。

    如果发生故障、VDD11和 VDD33似乎会振荡。 (故障时波形的白色帧)

    1.请告诉我这种症状的原因。

    2.我想再问一次。 VDD11和 VDD33是否有上电顺序?

    3.每个电源(VDD11和 VDD33)在启动时的压摆率是否有限制?

    4、成功和失败的浪涌电流(图中红框)都在1.5A 到2.2A 之间。

    请告诉我为 TUSB7320供电的 VDD11的当前值(最大值)。

    5.即使出现浪涌电流(图中以红色框标出)也没有问题吗?

    我希望今天(六月十五日)得到答复。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform1.pdf

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      电源噪声肯定会导致器件上电故障、看起来像芯片内部震荡。

    1.1V 和3.3V 没有上电序列、否则会导致更多上电故障、而不是1000次中的1次或2次。

    斜坡时间应为0.2ms、100ms 应该没问题。

    对于运行2 SS 器件、1.1V 的最大电流为600mA;3.3V 的最大电流为115mA;  

       3.3V 和1.1V 电源上是否存在铁氧体磁珠?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    大约在1000次故障中有1次、在1000次故障中有2次不是一个小数字。

    在发生的主板中、它在10次内失败了大约6次。

    铁氧体磁珠未连接 VDD11和 VDD33。

    连接了 VDDA_3P3。 BLM18EG221SN1D (Murata)

    答案是、它似乎在芯片内部振荡。

    您能否告诉我、除了1.1V 和3.3V 上电顺序和电源的斜升时间之外、是否有任何其他因素会导致振荡?

    【附加问题】

    您能告诉我车灯时间的电压调节吗?

    您能告诉我" 2 SS 器件正在运行"是什么意思吗?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个振荡似乎与打开电源有问题。

    您能否介绍一下为其供电的电源电路?

    附加是电源原理图和加电波形。

    电源元件:TPS74401RGWR (TI)

    输入:3.3V、输出:1.1V

    补充:1.1V [VDD11]由用于 VDD33的电源产生。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform2.pdf

    请对 TPS74401上升波形的时序和压摆率进行说明。

    2. VDD11的600mA 最大电流是否包括浪涌电流?

    3. VDD11和 VDD33是否需要铁氧体磁珠?

    哪些特征(如果有)最适合?

    4.使用 TPS74401RGWR 时是否需要慢启动?

    5.电源转换率的电压比规格是什么(0-100%或10%-90%或20%-80%等)?

    我希望今天(六月十六日)得到答复。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       您能否发送0.3V 和1.1V 电源器件原理图?

    最佳

    布赖恩

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系。

    这是原理图。

    e2e.ti.com/.../6740.Attached-waveform2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过改变电源电路的部件来改变出现错误的次数。

    我附加每种校正方法和波形。

    您能评论一下吗?

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform3.pdf

    我想在今天(6月19日)收到一个答案。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以回答这个问题吗?

    可按需提供3.3V 和1.1V 电源原理图。

    我想今天(6月20日)回答。

    如果很难回答、请告知我您可以回复的日期。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       如果1.1V 电源在3.3V 稳定后斜升、似乎没有发现错误。 这是非常好的数据.

     最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否建议 TUSB7320上电序列在3.3V 稳定后斜升1.1V 电源?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我们需要更新有关电源时序的数据表。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您在数据表的哪个位置尝试更新电源序列?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于第9.1.1节

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我知道它修复了9.1.1节。

    您能告诉我具体修复哪个器件吗?

    例如、我认为有必要在电源启动时添加订单规定和时间规定。


    到目前为止,我尚未收到任何问题的答复。 我想回答。

    1.

    发生错误时、芯片中会发生振荡。

    您能否解释一下芯片内部振荡时会发生什么? 我不知道导致振荡的原因。

    2.

    1.1V (VDD11)的压摆率的电压百分比规格(0-100%或10%-90%或20%-80%等)是多少?

    更改压摆率会改变发生误差的频率。

    我想看看法规。

    3.

    VDD11的600mA 最大电流是否包括浪涌电流?

    我担心 TUSB7320受损。

    4.

    请告诉我如何在发生错误时恢复。

    例如、复位开启、再次上电等。

    5.

    通过改变电源的转换率可以看出性能得到了改善。

    您为设计 TUSB7320推荐的电路计划是什么?

    我今天(6月21日)想得到解答。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:芯片内部有 PLL、 如果 3.3/1.1V 电源通电顺序不满足要求、我们怀疑 PLL 电路可能不能正常工作。

    2:转换率为10%-90%。

    3:  VDD11的600mA 最大电流不包括浪涌电流。

    4:如果发生错误、您需要重新执行上电复位。

    5:对于转换率、建议 在3.3V 稳定后由1.1V 电源供电。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我希望数据表或勘误表中介绍上电的订购规则。

    在电流数据表中、无法读取电源启动顺序1.1V 和3.3V、并在3.3V 稳定后打开1.1V 电源。

    我希望在设计 TUSB7320的电源输入时收到一个时序图。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于无电源序列的当前数据表。

    当然、我们将在新的 dtasheet 中包含计时图。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请告诉我需要更正数据表的哪一部分(例如上电时间)。

    当前的数据表并未告诉我如何设计以避免该错误。

    请告诉我数据表将在何时修订。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      我们将更新第9.1节的上电序列。

      如果我们从本周开始、我预计数据表会修订两周。 但我需要检查以确保正确。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到确认。

    您能否通过更正数据表来解决 PCIe 无法输出的问题?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过更正数据表、应该解决该问题

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请尽快发布修订后的数据表。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们正在努力解决这个问题。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于启动时出现问题、发生了另一个事件。

    能否就这一事件发表评论?

    关于 TUSB7320在启动时的运行、USB CHIRP 信号输出一个周期不同于标准的波形。

    发生频率非常低、大约在2000年为1。

    它不同于由于 PCIe 故障而发生的器件。

    有关测量点和波形、请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform4.pdf

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      此测试条件的上电顺序是什么? PLL 锁定至错误的频率。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    VDD11、VDD33、GRST 和48MHz 的波形作为有缺陷电路板的启动序列进行连接。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform5.pdf

    我想知道是什么原因导致 PLL 锁定在错误的频率。

    至于 GRST、当 TUSB7320上电时、它似乎从内部流出。

    在随附的波形中、它已正常启动。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了波形、但您能评论一下启动序列吗?

    另外、就出现频率而言、在低温(摄氏度:5°C)条件下、出现次数增加到400次中的15次左右。

    由于 PCIe 缺陷、我已经收到您关于数据表修订的通知两周了。

    您能给我们讲一讲您的进度吗?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      您可以在3.3V 稳定后尝试导通1.1V 吗?

      对于数据表、它可能会由于上周的假期而延迟、但仍在处理中。

    最佳

    布赖恩