This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:无法连接 USB 2.0设备(其他问题)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232536/tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices-additional-question

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TPS74401

这是下面问题的延续。
e2e.ti.com/.../tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices
在第三部分中、再次出现了 PCIe 未与 TUSB7320连接的问题。
我想确认一些事情。

1.
请检查3.3V 和1.1V 的电源启动。
您能评论一下这个波形吗?
需要注意的是、1.1V 先启动、但3.3V 开始先上升。

2.
如果 PCIe 通信无法实现、请告诉我如何在 PCIe 主机侧检测它。
我想有一些寄存器指示错误。

3.
请告诉我在 PCIe 通信无法实现时如何重试。
我激活了 GRST 和 PERST、但它没有重新启动。
请告诉我是否有除重置之外的重新输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们将考虑修改加电。

    更改上电顺序是否会提高 PLL 锁定的频率?

    数据表修订将在何时完成?

    请告诉我日程安排。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      我认为改变加电顺序将提高 PLL 的稳定性。

      完整的电源管理产品说明书。 7月24日之前。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我修改并测试了启动顺序。 这是429次中的31次。

    环境温度为5摄氏度。

    您能告诉我如何从随附的波形中修复它吗?

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform6.pdf

    您可以评论上一个问题吗?

    仅在该板上、当 TUSB7320通电时、GRST 似乎从内部流出。

    我将连接波形。

    e2e.ti.com/.../2063.Attached-waveform5.pdf

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GRST 是在除 TUSB7320之外的所有连接断开的情况下测量的。

    GRST 似乎随 VDD33斜升、直至 VDD11上电。

    我将连接波形。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform7.pdf

    您能评论一下吗?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       GRST 引脚上是否有 PD? 此引脚上是否有电容? 这个引脚也由外部控制?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    GRST 引脚上是否有 PD?

    →是、PD 连接到 GRST。

    此引脚上是否有电容?

    →否、我没有连接电容器。

    这个引脚也由外部控制?

    →它由外部终端控制。

    不过、这次是在移除控制信号的情况下执行测量的。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       在没有外部控制的情况下、请移除 PD 电阻器并添加0.1uf 电容、然后重新测试。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将向您发送添加了0.1uF 的波形。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform8.pdf

    您能否告诉我们、添加0.1uF 电容器和重新测试预期会获得什么样的结果?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在1.1V 变为高电平之前、我们不应 GRST 变为高电平。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    由于 XHCI1_GRST_X 未连接到外部控制、我认为它可能是从 TUSB7320内部循环的。

    如果我还能想到其他问题、请告诉我。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请就上述问题发表评论。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要考虑任何其他东西。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果不需要考虑、它是否极有可能来自 TUSB7320内部?

    我可以在这里检查一下吗?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品说明书修订期限是7月24日。

    请告诉我当前的修订状态。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       我们已提交更改请求、可能需要一些时间才能在 TI.com 上获取其更新。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想等待 TI.com 上的更新。

    请同时发表评论。

    如果不需要考虑、它是否极有可能来自 TUSB7320内部?

    我可以在这里检查一下吗?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      您是指脉冲 om = n GRST 引脚? 您是否添加了 CAP 并进行了检查?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 GRST 端子。 我添加了一个电容器并进行了检查。

    我附加测量结果。

    e2e.ti.com/.../3482.Attached-waveform8.pdf

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来0.1uf 但不够、您能更改为1uf 吗?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    I 测量的。 请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform9.pdf

    请告诉我们、更改为1uF 后您预期会发生什么样的变化。

    数据表相关信息尚未上传至 TI.com。

    您知道需要多长时间吗?

    您能否告诉我主管部门的联系信息?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       我预计会看到 GRSTz 延迟变为高电平、但根据您的波形、它是否会延迟变为3.3V、但不会延迟变为高电平变为1.1V?

      关于数据表、我要求我们的系统检查状态、即由谁发布新数据表。 明天应知道状态

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    否、不会延迟、直到1.1V 变为高电平。

    请查看数据表。 当前状态为版本 N。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb7320.pdf?ts = 1690853412381&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FTUSB7320

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    在3.3V 和1.1V 电源稳定之前、GRST#必须保持低电平有效。  客户是否有 GRST#(TUSB7320输入)的任何外部控制?  这个引脚有一个内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      在我们的系统中、它显示数据表更新已完成。 它应该很快上线了。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    等待几天数据表更新。

    链接在这里吗?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb7320.pdf?ts = 1690853412381&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FTUSB7320

    请更正我的错误。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Undera Fields:

    感谢您的回答。

    升高3.3V 和1.1V 后、GRST 被释放。

    它具有一个外部输入终端。 下面是连接外部端子时的波形。

    e2e.ti.com/.../2260.Attached-waveform5.pdf

    然而、尽管这一现象在多个印刷电路板上都出现了、但这只是一个现象。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      那么、是否只有一个板具有 GRSTz 上的脉冲?  

        连接或未连接外部终端时、波形看起来相同。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    是的、只提供一个采用 GRST 脉冲的板。

    无论是否连接了外部终端、它们都是相同的。

    我认为 TUSB7320内部可能会发生一些事情。

     

    您能告诉我在更新数据表时需要解决什么问题吗?

     

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       如果只有一个器件、则可能就是坏器件。 您能从 TI 获得有关故障分析的帮助吗?

    我们更新了数据表中的波形、

    开漏

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    TI 的故障分析支持、我应该从谁处获得支持? 您是代理吗?

     

    关于修复、看起来像是在 VDD33启动后启动 VDD11。

    请告诉我、因为没有描述时间调节和电压调节。

    另外、是否有针对功率截止的规定?

     

    该变化如何改善 TUSB7320?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       查找您当地的 TI FAE 或 CQE、他们可帮助实现 FA。

       我们根据您的实验室数据更改波形、在3.3V 稳定后、1.1v 电源应该会升高。

    最佳

    布赖恩

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    对于故障、请联系 TI FAE 或 CQE。

     

    我有一个关于电源启动修复的问题。

    1.

    关于引导顺序

    在3.3V 达到3V 后是否可以开始提供1.1V 电压?

    随附的是图像图。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform10.pdf

    只是为了确认一下、是否有截止序列?

    2.
    您已回答说、更改上电可以提高 PLL 的稳定性。

    您能否解释一下组件内部模块单元中发生的机制、该问题在3.3V 切换到1.1V 时不会发生、但在3.3V 和1.1V 随机变化时可能会发生?

    3.
    两年前、我问我如何启动 TUSB7320。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997234/tusb7320-noise-occurs-in-the-power-supply?pifragment-323227=1#3752212

    当时、请告诉我为什么在3.3V 稳定后导通1.1V 没有任何解释。

    届时、请在1.1V 之后升高3.3V。 是相应的。

    我附上当时收到的答复。

    4.
    TUSB7320数据表(修订版 N)中介绍了基准电路。

    如果问题1正确、我认为此电路配置不允许在3.3V 稳定后施加1.1V 电压。

    此数据表版本中的电路配置是否已修改?

    5.
    您能否向我们展示您在此次修订中使用了哪种类型的实验数据?

     

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    我还有一个问题。

    您能否告诉我、在 GRST 上发射脉冲的器件是否与数据表中当前正在修订的3.3V 和1.1V 启动顺序相关?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为这是相关的、这就是为什么我要求对 ATE 和 FA 进行测试的原因。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:当3.3V 达到3V 时、可以启动1.1V。

    2:有内部 1.1V 用于 PLL VCO、它由3.3V 生成。 当外部1.1V 在内部1.1V 之前启动时、PLL 可能无法成功锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3:我们当时没有 TUSB7320的真正实验数据。

    4:您是对的、我们也需要更改。

    5:  附加 waveform3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 PS 电路组件是否可以将其关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    3.
    我们目前没有 TUSB7320的真正实验数据。

    ->它仍然在网络上。 「VDD11必须早于 VDD33。」

    您是否发现了当时不知道的任何新信息?

    e2e.ti.com/.../tusb7320-noise-occurs-in-the-power-supply

    5.

    e2e.ti.com/.../5531.Attached-waveform3.pdf 是我们提供的信息。

    数据表是否使用此信息进行了修订?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第三点:我们当时没有结论。

    5:我认为是这样。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    表示3、

    那时、您是否了解 PLL 的方框图?

     

    我能从 Undera 菲尔德斯先生那里得到答案吗?

     

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      我会要求 Undrea 回复/

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

     

    另请回答以下问题。

    更换 PS 电路组件是否可以将其关闭?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是"是 "更改 PS 电路设置以解决此问题。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    Undera:

    请回答 Brian 的问题。

     

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

    您希望获得该问题的答案?

    那时、您是否了解 PLL 的方框图?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

     

    您希望获得该问题的答案?

    →是。

    我在2年前的回答(VDD11→VDD33)中修复了设计。

    基于这个答案(VDD33→VDD11)、有可能会重新完成该设计。

    我想澄清为什么会作出这一改变。

     

    那时、您是否了解 PLL 的方框图?

    →编号

    这是我第一次看到 PLL 的方框图。

     

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    这是一个相当旧的器件、Brian 响应了当时对 PLL 方框图的回答是未知的。  此设计重做的可能性很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Undera:

    感谢您的回答。

     

    布赖恩:

    出现新问题。

    您能否在明天(2023/9/6)回答我的问题?

    通过将电源启动序列从 VDD33更改为 VDD11、在 GRST 上将产生大约0.5V 的电位。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform11.pdf

     

    此外、为了确认 TUSB7320的影响、在与 GRST 控制信号分开测量时会产生大约3.0V 的电位。


    e2e.ti.com/.../Attached-waveform12.pdf

     

    请告诉我您对这一现象的看法以及如何处理这一现象。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      R2608是否被1uf 电容替换?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    您能否告诉我更换电容器后确认了什么?

    此致

    野田市