This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:无法连接 USB 2.0设备(其他问题)

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232536/tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices-additional-question

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TPS74401

这是下面问题的延续。
e2e.ti.com/.../tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices
在第三部分中、再次出现了 PCIe 未与 TUSB7320连接的问题。
我想确认一些事情。

1.
请检查3.3V 和1.1V 的电源启动。
您能评论一下这个波形吗?
需要注意的是、1.1V 先启动、但3.3V 开始先上升。

2.
如果 PCIe 通信无法实现、请告诉我如何在 PCIe 主机侧检测它。
我想有一些寄存器指示错误。

3.
请告诉我在 PCIe 通信无法实现时如何重试。
我激活了 GRST 和 PERST、但它没有重新启动。
请告诉我是否有除重置之外的重新输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       该电容器用于延迟 GRSTz 复位信号。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    我已经收集了波形、并将其发送给您。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform13.pdf

    我希望收到您的意见。

    这一现象已经被多次证实。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      您可以稍微提前移动1.1V、或用2uf 或更多替换交流电容。 GRSTz 需要在3.3V 和1.1V 稳定后为高电平。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    顺便说一下、您下面发送的波形是否对 TUSB7320器件造成任何损坏或出现任何运行问题、请告诉我。
    e2e.ti.com/.../8233.Attached-waveform11.pdf

    这个问题是在更改电源启动顺序时发生的、您能否解释一下在 VDD33、VDD11和 GRST 之间的关系方面、以器件内的块为单位发生的机制?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      最好 通过外部电容器来控制 GRST。  在 VDD33和 VDD11稳定后、GRSTz 应为高电平。

      上电序列本身不会损坏器件。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    我在连接外部控制端子的情况下对1kΩ 和1uF 进行了采样、但 GRST 波形没有改善。

    波形现在有一个分流的上升和下降波形。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform14.pdf

     

    您能否解释为什么更改电源启动顺序会导致 GRST 增加?

     

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       您能否拆除外部控制端子 xHCI_GRSTz 并再次进行测量?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    我想确认重新测量条件。 是否满足以下条件?

    ・未连接到控制 GRST 的信号

    未执行・Ω 下拉电阻器

    未・1 μ F 电容器

    如果条件不同、请告诉我如何连接。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循此条件。

    ・未连接到控制 GRST 的信号

    未执行・Ω 下拉电阻器

     已・1 μ F 电容器

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    根据条件发送波形。 电容器为1uF。

    e2e.ti.com/.../7140.Attached-waveform13.pdf

    您能给我关于这个问题的意见吗?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

     那么从 xHCI_Grst_X 信号中移除了哪些外部元件呢? 现在、信号看起来很正常。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    我发送的波形(7140.attached waveform13.pdf)有一个1uF 电容连接到 xHCI_Grst_X 信号。

     

    此时我们关注的波形(e2e.ti.com/.../Attached-waveform15.pdf)是从外部控制 GRST 的波形。

    我担心、GRST 增加300到400 mV 可能会导致 TUSB7320出现故障或损坏。

    在上升周期期间、"L"也从外部输入到 GRST。

    由于 GRST 是一个输入端子、因此预计不会发生上升。 这种现象似乎正在从 GRST 输出信号。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

     如果1k PD 关闭、但  XHCI_Grst_X 仍然连接、脉冲是否仍在那里?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    我获取了波形。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform16.pdf

    存在脉冲。 无更改。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      您能否展示控制  xHCI_Grst_X 的电路? 它似乎与脉冲有关。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    我将给大家发送电路图。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform17.pdf

    外部控制的元件是 FPGA。

     

    顺便说一下、您是否根据除 TUSB7320数据表之外的组件内部方框图等设计信息回复了相关问询?

     

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

          GRSTz 芯片内部有 PU 到3.3V 电源和 ESD 二极管。 因此、在上电期间、GRSTz 信号将跟随3.3V 电源。 连接到 GND 的外部电容器将延迟 GRSTz 信号根据电容器值变为高电平。

          那么、GRSTz 上的脉冲是由  来自 FPGA 的外部控制信号 xHCI_Grst_X 引起的、客户是否可以  在上电期间将 xHCI_Grst_X 设置为悬空?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    您能否用电路图或方框图介绍一下 GRST?

    如果 xHCI_Grst_X 无法设置为悬空、TUSB7320是否会损坏?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    通过询问过去的问题来检查内容。

    这是有关 e2e.ti.com/.../4544.Attached-waveform4.pdf 中出现的现象的重复问题、您之前对该现象的回答是"对于故障、请联系 TI FAE 或 CQE"。

    GRST 包装(e2e.ti.com/.../7268.Attached-waveform7.pdf)和 USB 启动(e2e.ti.com/.../4544.Attached-waveform4.pdf)?)之间是否存在关系

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       在4544**波形4,它似乎 PLL 或 Crystall 锁定到一个错误的频率。 它在一定程度 上 与 GRSTz 的加电序列不正确相关、尤其是当 XHCI1_GRSTz_X 超过最小 VIH (2V)时。

      这个脉冲  只出现在某些 不良器件 或者所有器件上吗?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    这种现象仅发生在一些不良器件上。

    请确保、GRST (e2e.ti.com/.../0820.Attached-waveform7.pdf)未连接到外部控件。

    请根据这些条件回答。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      似乎是设备损坏时发生过、最好发送到 CQE 重新测试。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    GRST 和 USB 引导之间是否存在因果关系?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    在 xHCI_Grst_X 悬空的情况下获得波形、此时电源打开。(e2e.ti.com/.../Attached-waveform18.pdf)

    在这种情况下、哪些方面会有所改善?

    为了了解此修改的原因、您能否使用 TUSB7320内的电路图或方框图进行解释?

    此外、是否有 GRST 以外的任何其他引脚需要类似的支持(在启动时更改为悬空引脚)?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      我明天将绘制一个方框图。

      预期会使用波形18、因为 GRSTz 上有一个跟随3.3V 电源的上拉电阻器。

      请始终在 GRSTz 上使用具有1uf 电容器的波形并移除1k 下拉、否则 会导致混淆。

      另外、请提到针对损坏器件或所有器件采用的波形。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    列出了推荐电路和条件。 (e2e.ti.com/.../Attached-waveform19.pdf)

    图是否匹配?

    我们期待收到您的方框图。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

        waveform19是我期望的图。

       请接受我的友谊请求,所以我可以发送方框图给你。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    如果是预期的波形19、您能否修改数据表?

    感谢您发送方框图。

    我做了一个朋友的请求。 请核实。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      已将方框图发送给您的私人消息。  

      对于数据表、您希望我在 GRSTz 引脚上添加电容器?

    此致

    布赖恩

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您提供方框图。

    关于您到目前为止指出的两点、如果设计需要、我希望您在数据表中添加相关信息。

    ・μ F 在 GRSTz 引脚上安装一个电容器

    ・将 GRST 引脚保持悬空、直到电源打开。

    我们正在考虑根据数据表审查设计。

    我有关于方框图的问题。

    1. Vdd 是 VDD33还是 VDD11?

    2.请告诉我 pu 的电阻值。

    3.信号(GRSTz)和 GND 之间二极管的方向是否相反?

     

    我从所连接的波形19电路中获取波形。 (e2e.ti.com/.../Attached-waveform20.pdf)

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      1:在方框图中、 Vdd 是3.3V

      2:我们的设计正在检查电路并 在明天获得 PU 值。

      3:我重新将方框图发送到您的私人邮件中。

      对于波形20、是 GRSTz 引脚上的交流电容器吗?如果是、您可以更改为2uf 以查看任何差异吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您提供方框图。

    我没有2uF 的电容器、因此电容为2.2uF。 (e2e.ti.com/.../Attached-waveform21.pdf)

    请告诉我有关 VDD33启动和 GRSTz 启动的电压值和时间的规定。

    我知道我想延迟 GRST 的启动、但我不知道如何启动 VDD33和 GRST 的设计值。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      我们的设计人员正在查看 GRSTz 电路 、但内部找不到无源上拉电阻器、因此 GRSTz 通过电路上拉至3.3V。

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    我有几个问题。

    1. GRSTz 没有上拉电阻器这一事实是否意味着您提供的方框图不正确?

    2. GRSTz 电路中的3.3V 上拉电阻是否列在数据表中?

    3.您建议的措施是不是一种解决办法,比如引入一个1uF 的电容器或者在电源打开时使 GRSTz 悬空?

    如果我需要提出权变措施、首先我想找出 TUSB7320发生这种现象的原因。 我想找出原因、然后考虑权变措施。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

        对于 Q1:  GRSTz 上没有单个无源上拉电阻器、但整个电路充当有源电阻器。 它可以从 GRSTz 电压看到,因为它始终跟随3.3V ..

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

     

    请回答 Q2和 Q3。

     

    我有疑问。

    关于 GRSTz 通过1kΩ 下拉时的波形、

    我有关于 GRST 状态变化的问题、即使在电源打开时外部控制是悬空的。

    您能不能从 e2e.ti.com/.../Attached-waveform22.pdf?评论一下

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      我会在下星期一前答复上述问题。

    Reagdrs

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       从 Waveform_22开始、我同意 GRSTz 可能会受到1.1V 的影响、但这只是不好的部分。 我们无法根据从不良部分获取的数据得出结论。 对于正常器件波形、GRSTz 似乎与1.1V 电源没有关系。

       对于 Q2、  TPS74401需要 PG 引脚上的上拉电阻、GRSTz 引脚不需要。 PG 是开漏输出、因此需要外部上拉电阻。

       对于 Q3、我建议的解决方案仍然适用于正常器件、您觉得吗?

       如果您将来接受任何数据、请在不良和正常部件上进行、这将帮助我们做出正确的结论。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    从现在开始、我们将在收集波形时同时提供有缺陷的器件和正常的器件。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform23.pdf

    两者相比、GRSTz 的上升启动时间不同。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      感谢波形、我喜欢看到电容为1uf 但无法对正常器件和不良器件进行外部控制的波形。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    该波形是在1uF 条件下采集的。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform24.pdf

    毕竟、在比较这两者时、GRSTz 的上升启动时间是不同的。

     

    如果我使用电容器、是否有可能在两个电源(VDD11、VDD33)启动之前释放 GRSTz?

    如果允许、我希望以下勘误表包含"在 GRSTz 和 GND 之间添加一个电容器"和"在启动电源时将 GRSTz 引脚更改为悬空"作为权变措施。

    https://www.ti.com/jp/lit/er/sllz067b/sllz067b.pdf?ts = 1696306460118&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FTUSB7320

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       如果我使用电容器、是否有可能在两个电源(VDD11、VDD33)启动之前释放 GRSTz?

      否、 应始终在 两个电源(VDD11、VDD33)启动后释放 GRSTz。

       下面红色区域的定时差异是多少? 您可以使用另一个2uf 波形吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    关于红色区域的时序差异、GRSTz 由外部控制悬空、因此我认为 GRSTz 的增加是在 TUSB7320内部产生的。

    我想知道增加 GRSTz 的原因。

    2.2uF 时的波形为 e2e.ti.com/.../7331.Attached-waveform21.pdf

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      使用2.2uf 时、可增加 GRSTz 上的延时。  

      这是我的预期、我们可能需要将1.1V 更接近3.3V、并通过大电容值增加 GRSTzx 延迟、

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    1.1V 上电速度更快。

    然而,我们证实了 GRSTz 的兴奋。

    e2e.ti.com/.../Attached-waveform25.pdf

     

    如果需要预期上电、请在数据表中添加1.1V 启动的时间限制。

    目前、数据表仅描述了 VDD33→VDD11的阶数。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      具有2.2uf 的 Waveform25非常接近我们所期望的值。

       从波形可以看出、1.1V 启动的时间限制是合理的?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    从波形可以看出、1.1V 启动的时间限制是合理的?

    →请告诉我您提问的目的。

     

    根据时间限制、您是指我们可以设计的覆盖范围吗?

    但是、关于时间限制、我想 TI 会展示出来。

    根据指定的规定考虑电路更改。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    →请告诉我您提问的目的。

      我 只是想看看是否有任何数据显示 1.1V 的时间约束。

    在时间限制下、我将与我们的团队合作 、但也很高兴获得实验室数据。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    我不明白指示1.1V 时间约束的数据是什么意思。

    请具体说明一下显示1.1V 时间限制的数据。

    即使您提供数据、您能否告诉我将在什么条件下进行测量?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       我想知道3.3V 和带有1uF 外部电容器的 GRSTz 信号之间的时间(无外部控制)。 这是针对1.1V  约束条件的时间

    。

     。

    此致

    布赖恩