This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:无法连接 USB 2.0设备(其他问题)

Guru**** 2965650 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232536/tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices-additional-question

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TPS74401

这是下面问题的延续。
e2e.ti.com/.../tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices
在第三部分中、再次出现了 PCIe 未与 TUSB7320连接的问题。
我想确认一些事情。

1.
请检查3.3V 和1.1V 的电源启动。
您能评论一下这个波形吗?
需要注意的是、1.1V 先启动、但3.3V 开始先上升。

2.
如果 PCIe 通信无法实现、请告诉我如何在 PCIe 主机侧检测它。
我想有一些寄存器指示错误。

3.
请告诉我在 PCIe 通信无法实现时如何重试。
我激活了 GRST 和 PERST、但它没有重新启动。
请告诉我是否有除重置之外的重新输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

      我们已决定  更新  数据表、1.1V 电源的启动时间为1ms 或更长时间。

      下周二我将更新的电源时序发送到我们的系统后、他就可以开始更新数据表。 从现在起、该过程将持续3-4周。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    我知道修订后的数据表将在3-4周内发布。

    我选中了消息框。 我理解情况。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

         感谢您理解该情况。 我们将立即更新数据表、现在我将关闭该 TT。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    您可以看看消息框吗?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我选中了消息框。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    我选中了消息框。

    期待您的回复。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      我将在本星期五之前提供反馈。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    我们欢迎您提供反馈。

    我已将我的问题发布在消息框中。 请确认。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoda 您好:

      我在消息框中阅读了您的问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的检查。

    我希望收到有关消息框的评论。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      请在您的消息框中查看我的评论。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    我已将我的问题发布在消息框中。 请留下评论。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      请在消息框中查看我的评论

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    我已经发布了一个回复、请检查一下。

    此主题是否需要在消息框中讨论?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

        您提到的主题是1.1V 启动时间?  

         此处或消息框中都没有问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    我还想问一下是否增加了 GRST。

    请等待数据表更新。

     

    未来、我们还将在此处编写有关 GRST 的内容。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    依达:

       E2E 论坛中可以讨论 GRST。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    是否可以提前查看将要修订的数据表上的信息?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      这将是将要修改的数据

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您提供最新信息。

    关于修订后的内容、是否有必要将3.3V 电源启动时间设置为1ms 或更长时间?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

       我认为也有必要将3.3V 启动时间设置为>1ms。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    请说明为什么3.3V 电源启动时间应为1ms 或更长时间。

    例如、您是否已确认在3.3V 突然启动时出现浪涌电流?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      只是为了节省, 3.3V 启动慢得不会有任何负面影响,但如果启动快速,它可能产生浪涌电流,即使它的可能性很小。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    关于数据表修订、它自 Rev.P.

    您能告诉我它将在何时更新吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      请检查您的消息框。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    感谢您的回答。

    我已经在消息框中发布了您的回复。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      让我与 我们的 系统讨论一下 、如何处理它。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    是否有可能更改以下文本?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

     您有何建议进行更改?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    不、我不希望有任何更改。

    我提出这项质询,是因为我担心会修改,因为有人曾就修正案进行过讨论。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

       我了解您的担忧。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    感谢您的理解。

    我感到欣慰的是,我们将按照订正建议行事。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      我们的制度告诉我,他是在考虑这项 修正案,以及如何去做。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    2月14日我们获悉、更新数据表需要2-3周的时间。

    我们已经过几周了、但数据表自从 Rev. P 以来、尚未更新。

    您能否检查更新状态?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      它刚刚获得批准、 可能仍需要几天时间在 TI.com 上进行更新。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    感谢您的回答。

    数据表将上传到该地址。

    https://www.ti.com/product/TUSB7320

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      您可以选中消息框吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    我选中了我的消息框。

    如果您有任何问题、请查看。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      请在您的 消息框中输入我的回复。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    您可以看看消息框吗?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

       我回复了您的留言框。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    我想谈谈启动时 GRST 中的电压增加。

    请告诉我当 GRST 电压增加时流动的电流值。

    这是因为我们想要检查这个流入外部器件的电流的影响。

    实际测量值为7.2mA。 测得的波形为 attached.e2e.ti.com/.../Attached-waveform32.pdf

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      3.3V 和1.1V 之间的时间差是多少、 是否可以更早地从供电器件移动1.1V?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    时间差约为2-3ms。

    您不能更快完成它。

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

      您的电路能否提前提供1.1V 电压? 该脉冲是由来自  上拉电阻器的33欧姆  

      如果将33欧姆电阻替换为1-2uf 电容、结果将与下面的波形类似。

     此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    它不能提前启动。

    我想检查实际器件上的电流值、因此我使用一个33欧姆的电阻器将其下拉。

    这一次、我不是要查询如何抑制电流。

    尽管 GRST 是输入信号、但电压会一直增加、直至1.1V 电源启动、因此我担心有信号正在输出、所以我要求输入电流值。

     

    我之前曾提出过此问题、但 TUSB7320是否会因 GRST 的上升电势而损坏?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查  我的回复 消息框。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看消息框。

    我想在这里和大家聊一聊。 你怎么看?

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda:

       如果您不喜欢 与 消息框的对话、我们可以使用电子邮件进行对话。 则可能会加快通信速度。

    此致

    布赖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好:

    因此您不喜欢 E2E 对话框。

    我在您的消息框中列出了几个问题、您能看一下吗?

    此致

    野田市