This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204A:SN65MLVD204A 冲突

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339813/sn65mlvd204a-sn65mlvd204a-collision

器件型号:SN65MLVD204A

你好

如果两个连接的 SN65MLVD204A 都变为 DE=Hi、(如果数据冲突) SN65MLVD204A 是否会发生故障?

D =高。 L 如果输出不同的值、它是否会发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     据我所见、绝对最大额定值(–1.8V 至4V)可允许输出短路。 因此、最坏的情况是出现错误信号并增加功耗/耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果总线上的两个器件尝试驱动信号、则可能会出现争用问题。   当一个总线器件想要将一个信号驱动为高电平、而另外一个总线器件正在将一个信号驱动为低电平时、会出现总线竞争。 如果这些器件同时发送和接收数据、则可能会发生短路、前提是一个器件将高电平驱动至逻辑"1"(例如电源电压)、而另一个器件将低电平驱动至逻辑"0"(例如接地)。 在短路情况下、器件的额定绝对最大值为24 mA (请参阅数据表图4、图16)。  争用问题可能会导致器件损坏或数据丢失超过 I (OS)参数。

    此致、Amy