This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222E:我们是否有测试 MAX3222E 的工具?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339877/max3222e-do-we-have-tool-to-test-our-max3222e

器件型号:MAX3222E

大家好、

我们想取代竞争对手的 RS -232、客户询问如何测试我们的性能。

那么、我的问题是、我们是否有工具来评估 MAX3222E 性能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3222E 旨在能够替代 MAX3222E。

    TI 已经对电气特性进行了测试。 如果您需要自己完成这些操作、请参阅数据表的第7节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取信号发生器? 您有设备建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    这是一个 RS -232器件、无需特殊的信号发生器。 客户是否根本没有信号发生器? 如果他们不能,他们不能测试大多数事情。  

    此致!

    帕克·道德森