This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000EVM:D5参数检查

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335844/thvd8000evm-d5-parameter-check

器件型号:THVD8000EVM
主题中讨论的其他器件:THVD8000

团队成员:

 您能帮助分享 EVM 中 D5的规格/器件型号吗?

 我们发现、当没有数据通信时、该二极管会将载波拉至低电平、检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    D5为 CDSOT23-T12C -它是一个双向二极管、正常情况下不会下拉该线路。  

    话虽如此、如果没有有效通信、THVD8000 A 和 B 引脚将弱将总线拉至0V。  

    为什么这是系统中的问题?

    在 RX 模式下、0V 的总线电压应该默认被读取为器件"R"引脚上的"高电平"-基本上、当总线空闲时、输出应该为高电平。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

     这里的评论是个问题。  

    我们对照 GND 测试了 IC 的每个引脚的电压、发现在模式从0变为3.3V 后、将在 A 和 B 中产生共模脉冲、如图中的红圈所示。 您能分享一下原因是什么吗?
    通道1:D
    CH2:MODE
    通道3:A
    通道4:B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    通常、类似这种共模变化是线路上的寄生导致的、因此可能会产生过冲/下冲、还可能产生一些振荡-系统通常由电感器和电容器组成、因此这可能部分与耦合网络本身有关。  

    1) 1)在测试过程中、您连接到 EVM 的是什么?  

    2)您是在 A/B 输出端或耦合网络电容器以外的位置测量(例如测量共享总线 A 和 B -例如测量端子块)?

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

     在这些测试过程中,客户仅使用 THVD8000EVM,测试点是  THVD8000 IC 的 A/B 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    这很可能是由于 EVM 上的 LC 网络造成的。 电路板上有很多电容和电感(这是因为它允许在不更改元件的情况下测试多个调制频率) -因此在模式切换期间、在共模下会有一些过冲/下冲/振荡。 您可以在数据传输期间看到该数据、但其程度太小(信号电平较小)。  

    但它是共模、因此会被接收器拒绝-接收器仅关注差分电压。 在实际应用中使用共模扼流圈来限制共模噪声可能是有益的。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森。