This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:電源OFF時の信号入力について μ A

Guru**** 2880040 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340043/ds90lv048a-off

器件型号:DS90LV048A

DS90LV048Aデバイスへ供給する電源OFF状態時にLVDS入力信号ラインに対向デバイス(LVDSトランシーバ)からの信号が入力された場合、

デバイス故障につながりますでしょうか?また上記状態で使用可能でしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的。 无论 VCC 如何、绝对最大额定值允许输入电压高达3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议运行条件 的特点是器件已通电。

    只要输入处于最大条件内、就应该没问题。 然而、 长时间在最大额定值条件下运行可能会影响器件的可靠性。

    此致、Amy