This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:TI 工具是否也可以测试信号质量?

Guru**** 2927410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335398/tusb8042-can-ti-tool-also-test-signal-quality

器件型号:TUSB8042

您好!
我想知道 TI 工具及其可用的测试级别。
我们目前正在考虑在实现了 TUSB8042的情况下测试 USBHUB、我们认为可以使用 TI 工具测试通信情况。
还可以在此处检查电压电平吗?
(__LW_AT__如果此工具的通信测试正常、它是否保持 USB 2.0合规性测试中指定的正常电压值范围?)

假设在某种环境中、USB 电缆更长并且 D+和 D-电压小于300mV。
如果我们将 TI 工具应用于该环境、它是否通过?
即使电压和时序与指定的值稍有偏离、恢复信号并通过测试是否可能?

(目的:我希望了解一下 TI 工具是否也可以执行电压测试。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 工具: TI USB 集线器测试工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenta:

    不再支持 TI USB 集线器测试工具、因此我不确定其功能。   (8) TUSB8041A:TI USB 集线器测试工具-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    我的理解是、该工具仅进行功能测试。  TUSB8042电气参数根据 USB 规范设计、将通过合规性测试。 如果您需要对 USB 2.0进行额外的信号调节以通过合规性测试、我建议使用我们的 USB 2.0转接驱动器之一

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenta:

    还有其他问题吗?  否则、请将其标记为已解决。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    感谢您的回答。

    很抱歉、我无法关闭它。

    此致、
    船木健太