This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:能否将 VBUS 用作选择输入?

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330464/ts3usb221e-can-i-use-vbus-as-select-input

器件型号:TS3USB221E

大家好、

客户正在考虑将 VBUS (用于 首选端口)用作 S。

有什么问题吗?

需要特别注意额定电压和信号上升/下降时间。

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    是的、我认为这应该是一个很好的应用。 控制引脚的绝对最大值为7V、我们在建议工作条件下未定义最大值、因此我认为没有问题。 使用 VBUS 控制 S 引脚不应影响通过多路复用器的信号上升/下降时间。 器件是 通过将 VBUS 下拉至3.3V 来供电、还是 通过外部3.3V 来供电?

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还有其他问题吗?  如果没有、我将结束本次课程。


    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了。
    客户询问已关闭。

    非常感谢。

    转至