This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:5米通信设计

Guru**** 2910620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, THVD1419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339127/sn65hvd72-5-meter-communication-design

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: THVD1419

您好

我想 在即将开展的项目中使用 SN65HVD72、因为我们将拥有主 PCB、而次级 PCB 最远可达5米。  

我们希望它们之间具有简单的 UART 通信、因为数据速率不需要太快、而且字节数受到限制。 我们考虑使用以下  SN65HVD72器件。 这是我们要在两个 PCBS 上使用的电路。

我们还应该做些什么吗? 我们如何获得此器件的样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    已检查 状态(好、坏、好、?) 其他意见
    原理图引脚排列与数据表引脚排列匹配 很好
    网络名称匹配原理图引脚排列 还可以 我看到 COMA 连接到引脚"B",COMB 连接到引脚"A",这是可以的,因为它与其他设备一致,但如果您有其他网络连接,可能需要再次检查 A-A 和 B-B 连接
    Vcc 上的局部去耦电容器 很好
    传输和接收器侧存在终端电阻器   很好
    数字输入引脚被偏置 很好
    外部失效防护偏置电路 还可以
    如何获取此器件的样片?

    您应该能够在器件的产品页面上提交器件样片申请。

    https://www.ti.com/product/SN65HVD72

    ^点击此处并向下滚动至"订购和质量"

    对于较新的器件、您也可以将 THVD1419视为潜在的替代方案。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我会更正我的示意图、关于 COMA 和 COMB 标签

    是否有推荐的方法来测试此器件的通信、或者我们是否需要连接另一个器件来查看数据样本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当您通过 COMTX 发送数据时、如果您启用接收器(保持#RE 处于低电平)、则可以监控 COMRX。 通过 Tx 发送的数据应与在 Rx 引脚上接收到的数据相匹配、并具有一定的传播延迟。 您可以使用单个板来执行此操作、以在连接到电缆之前验证一切是否正常。 我要执行的第二个测试是连接电缆、然后将数据从一个板发送到另一个板、并验证在第二个板上接收到的数据是否与发送的数据相匹配。 您还可以在接收器板上探测 A-B、并验证 Math (A-B)是否正常(电压摆幅足够大且线性度相当高)。

    -鲍比