This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642-Q1

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339408/ts3dv642-q1-ts3dv642-q1

器件型号:TS3DV642-Q1

大家好、

大家好!

我们在设计中使用 TS3DV642-Q1来连接显示端口

TI 专家团队将解答以下问题。

  1. CEC 引脚可保持打开状态、或者建议使用任何上拉/下拉
  2. 已根据数据表建议将 HPD 引脚下拉
  3. 我们是否真的需要所有差分对串联交流耦合电容...如果是、您能否确认这一点(对于多路复用 器的 Tx、我们必须将电容器放置在靠近多路复用器侧和 Rx 侧的位置。 电容器应该被放置在串行器端/调试端口上)
  4. 我们是否需要在 AUXP 中进行上拉以及在 AUXN 引脚中进行下拉

我们在设计中使用 TS3DV642-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    CEC 引脚可保持打开状态或建议使用任何上拉/下拉

    这是 HDMI 支持的功能、在 DisplayPort 中不会执行任何操作。 如果您计划使用 DP++、则可以利用它、因此 ID 说现在将其保持悬空。

    Unknown 说:
    HPD 引脚根据数据表建议被下拉[/报价]

    这是 HDMI 而非 DP 所必需的:

    [报价 userid="578549" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339408/ts3dv642-q1-ts3dv642-q1 "]我们是否真的需要所有差分对串联交流耦合电容器...如果是,您能确认这一点吗(对于多路复用器的 Tx,我们必须将电容器靠近 多路复用器侧和 Rx 侧。 电容应放置在串行器侧/调试端口)

    请遵循此图中使用的交流耦合方案:

    我们是否需要在 AUXP 中上拉和在 AUXN 引脚中下拉[/报价]

    是的、这是必要的。