This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1随机计数误差

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328286/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-randomly-count-error

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

我们发现随机计算了954个误差。

对错误进行计数时、CSI 输出将在此时停止。 我们的系统将关闭。

我们打印954寄存器:0x35=1、0x37=3、0x4D=53、0X4E=24。

错误计数是否有任何原因、或者是否有任何方法可以设置954以减少错误?

我们使用 ALP 来检查电缆质量、结果看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song_po:

    系统上使用的是什么串行器? 您是否能够在 Ser 上打开 Patgen? 想看看您在使用从客户程序中的 patgen 时是否仍然有错误。

    您能否提供以下信息:

    1. 有多少设备出现此问题?
    2. 系统的简单方框图。 包括 FPD 速率、分辨率、数据类型和 CSI 速率?
    3. 寄存器转储通过和失败的照射行程?  

    谢谢!

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了

    是 DS90UB953。

    1.我们有 6个单元。 每个装置都可能出现此问题。 我们已尝试重新启动954 300次、大约40次。

    2.

    * FPD 速率: 1.83G

    *分辨率:2592 * 732

    *数据类型: MIPI

    * CSI 速率: 460.8/通道

    参考该文本、我们会转储3次954 CIS 错误寄存器以供参考。

    e2e.ti.com/.../954-log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song_po:  

    感谢您的更新。 在初始地图结果中,在收集此数据时,成像仪是否打开? 我建议在此测试过程中打开映像,因为地图运行时链接可能会受到影响。  

    此外、是否有原因将寄存器0x41从0xA7更改为0xE0? 我们建议将0x41[3:0]设置为0x9以获得更佳的链路裕量。  

    此致!

    佐伊