This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410是否支持1G 数据速率?

Guru**** 2815765 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340753/ds250df410-can-ds250df410-support-1g-data-rate

器件型号:DS250DF410

大家好、

如果要使用支持1.25Gbps 数据速率的 DS250DF410、请按照以下步骤操作、因为 E2E 主题展示也可以实现该功能? 因为它看起来只会更改为旁路模式。  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986243/ds250df810-using-25g-retimer-with-1g-ethernet

我的第二个问题是、为什么需要将数据速率设置为10G 或25G? 10G 或25G 数据速率设置是否会实际影响1G 数据速率下的旁路模式性能?

我的第三个问题是、如果处于 CDR 旁路模式、仍然可以设置为模式2或模式3。 (EQ 设置和 DFE 在上电时将自动自适应)还是只能使用手动模式设置 EQ/GAIN/DFE 参数?

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    1) 1)是的、您是正确的、您可以在寄存器0x1E 中设置旁路模式设置。

    2) 2)如果唯一的用例是1.25Gbps、则无需设置10G/25G。  该主题中引用该信息的原因是、有时客户希望在单个配置中同时支持10G/25G 和1G。  如果重定时器可以锁定到数据(例如10G 数据)、则它将输出重定时数据。  如果它无法锁定到数据但检测到信号、则会输出旁路的"原始"信号。

    在 CDR 旁路模式下、设置调整模式2或3不产生影响。  适应模式取决于 CDR 锁定、因此在 CDR 旁路模式下不会发生任何适应。  建议在旁路模式下根据需要手动设置 EQ。  此外、DFE 依赖于 CDR 锁定、因此它不会在 CDR 旁路下工作。

    谢谢。

    德鲁