This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410V:热插拔和失效防护内部电路

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334928/thvd2410v-internal-circuit-for-hot-plug-in-and-failsafe

器件型号:THVD2410V
主题中讨论的其他器件:THVD2410

您好!

数据表的第一页列出了"用于热插拔功能的无干扰上电/断电"以及"开路、短路和空闲总线失效防护"。

1) 1)您能告诉我热插拔的详细内部电路吗?

2) 2)您能告诉我失效防护的详细内部电路吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我无法向您提供我们器件的内部电路-它是我们的 IP、因此我们不能在 TI 外部共享该 IP。  

    我可以为您提供有关它如何工作的高度描述-这就是您使用零件进行设计所需要的全部内容。  

    1)适用于热插拔 应用的无干扰加电和断电意味着,如果驱动器和接收器在加电期间被禁用,您就不会有干扰。 默认情况下、DE 被拉至低电平、/RE 在器件内部被拉至高电平、这意味着默认情况下该器件被禁用、因此在上电/断电期间、您可以在上电和断电期间看到它。 需要注意的是、该器件假定 VIO 在热插拔期间处于有效状态、因为逻辑输入与 VIO 之间存在直接连接-如果这不需要、THVD2410更好选择、因为它基本上移除了 VIO 电源- VIO 是导致提及此注意事项的原因。  

    2) 2)该器件上的接收器失效防护是基于计时器的。 这意味着、如果 t (OFS)的输入差分电压介于-40mV 和40mV 之间、则接收器将在空闲/开路/短接 VID = 0V 期间输出高电平、因此时间段是进入失效防护状态所需的时间。 t (OFS)的值取决于应用中 SLR 引脚的状态、因为它会影响延迟值-这列于数据表中的接收器开关特性中。  这在实践中的工作原理是、例如、如果您在发生故障事件时发送逻辑低电平-假设使用短路- VID 此时将从<-200mV 变为0V、"R"引脚将继续输出"低电平"信号-如果 对于 t (ofs)、VID 保持在-40mV 到40mV 之间、"R"引脚将输出逻辑高电平并将持续、直到它离开-40mV 至40mV 范围、如果 t (FSO)已通过、"R"引脚将跟随 VID 输入-请注意 t (FSO)与 t (ofs)不同 -两者都列在数据表的同一章节。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker-San、

    感谢您的详细解释。 我知道内部电路是 IP。

    我还有一个问题。

    有关插件的描述是否与9引脚 D-sub 热插拔时针对操作的保护不同?

    我觉得热插拔功能在插入/移除9针 D-sub 的时候是可行的。 但是、我认为在 D-sub 中插入/移除 A/B/Z/Y 引脚(数据)、但不会发生电源的插入/移除。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    因此、热插拔可以指将模块置于带电背板中、或者它可以包括将有源 RS 至485总线插入到未供电的器件中。  

    我相信您的问题侧重于第二部分、即只有数据被发送到未供电的 RS 至485器件-在这种情况下、标准的 RS 至485总线必须能够处理-7V 至12V 输入-这与 VCC 状态无关。 因此、标准要求的 RS 至485总线根据该定义是热插拔的。 无论 VCC 状态如何、该器件都能够专门处理-70V 至70V 的电压。 很抱歉、我没有让它更清晰、但由于需要如何设计总线引脚、RS 至485总线引脚已可热插拔。 当 VCC = 0V 时、您可能会看到与这些引脚的负载略有不同、因为在没有 VCC 的情况下关闭内部偏置网络、但最终在这种意义上、它是热插拔的。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker-San、

    感谢您的支持。

    关于 RS232、您可以回答吗? 具体内容如下。

    请举一个 RS232 IC 用于热插拔时的外部电路示例。 浪涌保护二极管、绝缘等

    我知道 RS232不支持热插拔。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -232使用点对点连接、因此在(取消)插入期间无需关注任何正在进行的通信。

    RS 至232接收器必须能够承受±25V 的电压。您应该已经具有 ESD 和浪涌保护、具体取决于您的环境;这足以实现热插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    克莱门斯是正确的。  

    此致!

    帕克·道德森