This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:可以支持10V CS 测试吗?

Guru**** 2503865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E1B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340507/tpd1e1b04-can-support-10v-cs-test-or-not

器件型号:TPD1E1B04

专家、您好!

我的客户想知道 TPD1E1B04是否支持10V CS 测试。 我无法在 E2E 论坛或数据表上找到答案。 请在这方面提供帮助、非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    我们在器件上执行的测试包括 IEC 61000-4-2系统 ESD 抗扰度、IEC61000-4-4 EFT 抗扰度、IEC61000-4-5浪涌抗扰度和用于汽车器件的 ISO10605。 我对 CS 测试不是很熟悉、我知道我们以前所做的事情也不是这样。 我们欢迎客户尝试这种解决方案、但我对设备是否支持这种解决方案没有明确的答案。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    麦肯齐