This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:输出波形中的 DJ

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336661/ds160pr410-dj-in-the-output-waveform

器件型号:DS160PR410

大家好、

我想介绍 DS160PR410输出波形中 DJ (确定性抖动)的概念。

根据数据表、我注意到这里提到了多个 DJ 值、即 TDJ-DATA、JITER_INERINTRY_SIC_DJ 和 JITEER-INTRINSIC-TOTAL。 指出这种转接驱动器与 PCIeGen4兼容。 将这些 DJ 值相加后、最大值会达到9.2ps、约为0.15UI (16Gbps 时)。

DS160PR410输出波形中包含的 DJ 是否等于输入波形的 DJ 和上述9.2ps 的总和? 并且、我认为如果重定时器增加0.15UI 的 DJ、可能会对链路预算施加重大限制。 我的理解是否正确? 从 DJ 的角度来看、采用此重定时器有哪些好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoneyama-san 您好、

    感谢您查询 DS160PR410转接驱动器的 DJ 参数。 请给我一整天的时间回来解答您关于 DJ for this device 的问题。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能在3月22日前回复吗?

    此致!

    直树市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoneyama-san 您好、

    是的、我将在3月22日前收到反馈。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoneyama-san 您好、

    您在数据表中指出的 DJ 值适用于不同的测试场景-请注意"测试条件"列。

    建议重点关注为转接驱动器与基线列出的内在函数参数。 在8GHz 下、jitter_instrinsic-DJ 的最大值为1.2ps、T_rj-instrinsic 为190fs。 总~抖动约为(1.2ps + 0.19ps)/ 62 μ V= 0.022 UI。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已了解、该转接驱动器输出波形的 DJ 向输入波形添加了 jitter_instrinsic-DJ 和 T_rj-instrinsic。 似乎没有从反馈中将 TDJ-DATA 和 TRJ-DATA 添加到输出波形、那么这些参数意味着什么?

    另外、请告诉我们采用这种转接驱动器在何种情况下较为有利。

    此致!

    直树市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoneyama-san 您好、

    这些参数是在使用不同的测试模式时测量的-请注意、这些测试条件中使用的是16Gbps PRBS15模式。

    PCIe 转接驱动器的典型用例是补偿前置通道插入损耗、因为转接驱动器为其 TX 端的信号提供 CTLE 增益。 请注意 此白皮书的第2.3节、其中重点介绍了 PCIe 转接驱动器的一些用例。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    总之、转接驱动器中输出波形的附加抖动是否如下所示?  

    ・对于16Gbps PRBS15、转接驱动器中增加的抖动是 TDJ-DATA 和 TRJ-DATA。

    ・8GHz CK、则转接驱动器中增加的抖动 为 jitter_instrinsic-DJ 和 T_rj-instrinsic。

    我在白皮书中确认了所描述的转接驱动器的有利案例。

    此致!

    直树市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoneyama-san 您好、

    您的理解是正确的。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的大力支持。

    此致!

    直树市