This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UB949图形测试的寄存器配置表(从 DS90UB949输出测试图形至屏幕)

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339836/ds90ub949-q1-the-register-configuration-table-for-ds90ub949-pattern-test-output-test-pattern-from-ds90ub949-to-screen

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

串行器:DS90UB949
解串器:DS90UB 948
像素数:1920 × 720 × 60 H z×RGB

屏幕参数和一些配置 parame2e.ti.com/.../_EA4E6888324E4C886856_TI949-730002187_5F00_ds90ub949_2D00_q1.pdfe2e.ti.com/.../snla132g.pdfe2e.ti.com/.../730001933_5F00_DS90UB948_2D00_Q1_5F00_LVDS_E38901785F00_TI-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../_EA4E68884F5CC4893C68664E_-Product-Specifaction-MAA250XB1_2D00_B_5F00_Ver03_5F00_20231128-1.pdfeters附加了"SerializerConfigurationOverview_20240320.pdf"e2e.ti.com/.../SerializerConfigurationOverview_5F00_20240320.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yilan:

    您共享的应用手册提供了有关设置图形发生器的说明。 您还可以使用 ALP 软件来设置 自定义分辨率。 您是否首先使用 EVM 板测试此组件?

    您能告诉我们您具体询问的内容吗?  对于系统和视频接口、您有任何疑问吗?

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram、

    我想知道需要为 DS90UB949输出图形配置哪些寄存器、但现在我们已成功输出了图形。 非常感谢您的答复。

    祝你一切

    顺利。 穆义兰