This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR1601:DS160PR1601 EQ 增益

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339289/ds160pr1601-ds160pr1601-eq-gain

器件型号:DS160PR1601

尊敬的专家:

对于转接驱动器 DS160PR1601、我复制了下方的 EQ 增益图。

实际的直流增益或低频增益是多少? 我能相信低频有升压吗? 这意味着该部件将在所有带宽中增强信号。

我在下面复制了一个典型的 PCIe 过渡曲线、它的低频率衰减程度比奈奎斯特频率高得多、因此 CTLE 后的眼图看起来会更好、但信号振幅应该更低。

   

此致

克里斯

www.ti.com/.../DS160PR1601

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DS160PR1601之前的通道有很大的损耗、那么输入幅度应该相对较小、我想我必须使用平坦增益、对吗?

    我的初始阶段将仅使用第1代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您在左侧所示的 DS160PR1601的 EQ 增强图说明了器件在各种频率下的 CTLE 升压-请注意、在 PCIe 第1代(1.25GHz)中、该器件的升压相对较低(EQ 19时最大为~4dB)。

    请注意此处列出的其他 TI PCIe 信号调节解决方案、以供您参考、这些解决方案可以在所需的 PCIe 数据速率下提供更高的升压: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045738/faq-which-redriver-retimer-should-i-use-for-each-pcie-data-rate?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pcie%2520device%2520overview# 

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应、因此升压值是正的。

    对于 EQ19上的~4dB、约为1.5倍;因此对于1.25GHz 正弦波、如果输入振幅为200mV、则输出将为300mV。 是这样吗?  

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    CTLE 升压为正、是的。

    您对振幅提升的理解是正确的、如果输入振幅为200mV @ 1.25GHz、则这将为~315mV。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、因此它是激活的 CTLE。  

    祝您度过美好的一天!

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    和 Chris 一起度过美好的一天。

    大卫